Guide de l’utilisateur du système Wiser Home (France) - 14

Liste des appareils

Sur la page des appareils, vous trouverez tous les appareils installés de votre domicile, triés par type d’appareil.

Les appareils affichent également leur nom, leur emplacement dans la pièce et, le cas échéant, d’autres informations, par exemple le niveau de charge de la batterie et l’indication de l’intensité du signal zigbee.

Appuyez sur un appareil de la liste pour accéder au Détails de l'appareil.

  1. Connectez-vous à l’application.
  2. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  3. Appuyez sur Appareils.
Liste des appareils :

A

Indicateur de niveau de charge de la batterie qui affiche l’état actuel de la batterie pour les appareils alimentés par batterie.

B

Appuyez / cliquez sur la bannière pour obtenir des détails sur les appareils qui rencontrent des problèmes de signal. Reportez-vous à Appareils avec des problèmes de signal pour plus de détails concernant les appareils confrontés aux problèmes de signal et consultez Au sujet de l'intensité du signal pour en savoir plus au sujet de l’intensité du signal zigbee®.

C

Indicateur d’intensité du signal Wi-Fi® de la passerelle qui affiche la connexion de votre passerelle avec votre réseau Wi-Fi®. Lorsque l’indicateur affiche , cela signifie qu’il n’y a pas de signal ou de connexion.

D

Indicateur d’intensité de signal zigbee® qui affiche l’intensité actuelle du signal des appareils zigbee.

E

Appuyez/cliquez pour ajouter de nouveaux appareils.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.