Showing 7,321 - 7,330 of 9,846 results

Page 733 of 985
  • Suppression d’un automatisme

    Wiser détecteur de fumée sur batterie – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Suppression d’un automatisme Suppression d’un automatisme Suppression d’un automatisme Sur l’écran d’accueil, appuyez sur Automatismes . Accédez à Automatismes, appuyez sur l’automatisme que vous souhaitez supprimer. Sur la page Modifier un automatisme, appuyez sur Suppression d’un automatisme (A) et lisez le message de confirmation, puis appuyez sur OK (B).
  • Automatismes intégrés

    Odace - Thermostat connecté filaire 2 A – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

  • Nimellisen tehon muuttaminen

    Wiser-mikromoduuli – Laitteen käyttöopas

    . Napauta Laitteet Ilmasto Mikromoduuli Nimellinen teho (A). Valitse OK, ja anna arvo väliltä 0 – 3 000 W. Asetukset tallennetaan automaattisesti. Nimellinen teho -arvoa käytetään vain tulevia päivityksiä varten Wiser Home -sovelluksessa.
  • Changing device lock

    Mureva EVlink – Wiser Home Device User Guide

    Changing device lock Changing device lock Changing device lock Using the Wiser Home app, you can enable or disable the local control via push-button. On the Control tab, tap All Mureva EVlink Socket Device settings. Enable or disable the Device Lock (A) as required. The settings will be saved automatically. When the device is locked, (B) is displayed next to the device image.
  • Lista de dispositivos Wiser

    Wiser Home – Guia do Utilizador do Sistema (Espanha e Portugal)

    Lista de dispositivos Wiser Lista de dispositivos Wiser Lista de dispositivos Wiser Os dispositivos enumerados na tabela seguinte são dispositivos Wiser compatíveis.Siga as ligações das folhas de instruções do dispositivo para obter as indicações de instalação e as ligações para o guia do utilizador do dispositivo para obter mais informações sobre a configuração do dispositivo.
  • Built in Automation

    Wiser Flush-mounted Thermostat 2 A – Wiser Home Device user guide

  • Yhdistettyjen kytkinten poistaminen käytöstä

    Wiser Multiwire säädinmoduuli LED-himmennin – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    ; Mikromoduuli - himmennin > Konfiguroi yhdistetyt kytkimet (A). Valitse painike, jonka haluat poistaa käytöstä. Painike 1 Painike 2 Napauta valikosta Määrittämätön (B) ja napauta Kyllä, olen varma vahvistamiseksi ja painikekytkimen käytöstä poistamiseksi.
  • Sää ja lämmitys

    Wiser Home – Järjestelmän käyttöopas (Ruotsi, Suomi)

    Sää ja lämmitys Sää ja lämmitys Sää ja lämmitys (A) Säällä voi olla suuri vaikutus lämmitysjärjestelmän suorituskykyyn. Huomioimme kotisi lämpöhyötysuhteen ja ulkolämpötilan, joten saamme aikaan mahdollisimman paljon säästöjä. Lämmitysaika Vihreät palkit näyttävät arvion siitä, kuinka monta tuntia
  • Réglage de la sensibilité

    Capteur de mouvement extérieur ARGUS 360 – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Réglage de la sensibilité Réglage de la sensibilité Réglage de la sensibilité L'application Wiser Home vous permet de gérer la sensibilité afin de définir la plage de détection du capteur de mouvement. Pour régler la sensibilité : Sur l’écran Détails de l’appareil, appuyez sur Sensibilité. Faites glisser le curseur (A) vers la gauche/droite.
  • Suppression d’un automatisme

    Capteur de mouvement extérieur ARGUS 360 – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Suppression d’un automatisme Suppression d’un automatisme Suppression d’un automatisme À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez supprimer les automatismes existants. Pour supprimer un automatisme : Sur l’écran d’ accueil, appuyez sur . Aller dans l’onglet Automatismes. Sélectionnez l’automatisme que vous souhaitez supprimer. Appuyez sur Suppression d’un automatisme (A). Lisez le message de confirmation et appuyez sur OK (B).
Page 733 of 985