DUG_Power_Micromodule_WH-05

Nimellisen tehon muuttaminen

Nimellinen teho on maksimiteho, jota tämä laite voi hallita. Oletusarvo on 2 000 W. Wiser Home -sovelluksen avulla voit muuttaa arvoa tarvittaessa.
Nimellisen tehon arvon muuttaminen:
  1. Valitse aloitusnäytössä .
  2. Napauta Laitteet > Ilmasto > Mikromoduuli > Nimellinen teho (A).

  3. Valitse OK, ja anna arvo väliltä 0 – 3 000 W.
    Asetukset tallennetaan automaattisesti.
    HUOMAUTUS: Nimellinen teho -arvoa käytetään vain tulevia päivityksiä varten Wiser Home -sovelluksessa.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?