Showing 7,461 - 7,470 of 9,846 results

Page 747 of 985
  • Låseindstillinger for brugerflade

    Wiser rumtermostat – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    Låseindstillinger for brugerflade Låseindstillinger for brugerflade Låseindstillinger for brugerflade Med Wiser Home-appen kan du låse rumtermostatstyringerne. Dette forhindrer børn i at ændre temperaturen i dit rum, hvis de leger med rumtermostaten. Sådan låses eller oplåses rumtermostatstyringen: Tryk på på Hjem-skærmen. Tryk på Enheder Rumtermostat Enhedslås (A). Når rumtermostatlåsen er aktiv, vises ved siden af rumtermostaten.
  • Automaation muokkaaminen

    Wiser huonetermostaatti – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    uudelleen. Muuta asetuksia napauttamalla kutakin ehtoa. Voit poistaa ehdon liu'uttamalla ehtoa vasemmalle ja valitsemalla sitten (A) poistaaksesi sen. Napauta ⊕ Lisää ehdot (B) lisätä uusi ehto. Voit muuttaa toimintojen järjestystä napauttamalla Sitten -vaihtoehtoa ja pidä toiminto painettuna, vedä ja pudota haluttuun paikkaan. Napauta Säästä ja tallenna muutokset.
  • Removing the device

    Wiser Room Thermostat – Wiser Home Device user guide

    Removing the device Removing the device Removing the device Using the Wiser Home app, you can remove the Room Thermostat from the Wiser system. To delete the Room Thermostat: On the Home screen, tap . Tap Devices Room Thermostat Delete (A).
  • Switching operation manually

    Odace - Connected Single Socket Outlet 16 A – Wiser Home Device user guide

  • Suppression de l’équipement

    Ovalis - Prise de courant connectée 16A – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Suppression de l’équipement Suppression de l’équipement Suppression de l’équipement À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez retirer la prise du système Wiser. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur . Appuyez sur Equipements Prise connectée Supprimer (A). Une fenêtre de confirmation s’affiche, cliquez sur OK pour confirmer.
  • Überwachung des Energieverbrauchs

    System M und System D - Connected SCHUKO-Steckdose 16 A – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

  • Inaktivera personliga energiinsikter

    PowerTag Energy – Wiser Home Bruksanvisning för enheten

    Inaktivera personliga energiinsikter Inaktivera personliga energiinsikter Inaktivera personliga energiinsikter För att avaktivera/stoppa tjänster för personliga energiinsikter: På skärmen Hem trycker du på Konto Appar och anslutningar Personliga energiinsikter. Läs informationen, tryck på (A) och
  • Identifikation af enheden

    PowerTag Energy – Wiser Home Brugervejledning til enheden

    Identifikation af enheden Identifikation af enheden Identifikation af enheden Med Wiser Home-appen kan du identificere enheden. Tryk på på Hjem-skærmen. Tryk på Enheder og vælg den ønskede PowerTag fra listen, og tryk derefter på Identificer (A). Der vises et meddelelsesvindue, og status-LED'en blinker grønt i 30 sekunder på PowerTag. Tryk på OK i notifikationsvinduet, når du har afsluttet identifikationen af PowerTag.
  • Inaktivera anslutna brytare

    Wiser dimmerpuck LED med neutralledare – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

    ; Konfigurera anslutna brytare (A). Välj den tryckknapp som du vill inaktivera. Tryckknapp 1 Tryckknapp 2 Tryck på Avkonfigurera (B) från menyn och tryck sedan på Ja, jag är säker för att bekräfta och inaktivera tryckknappsbrytaren.
  • Laitteen sijainnin asettaminen

    PowerTag Control – Laitteen käyttöopas

    muuttaa. Napauta Sijainti avataksesi asetusnäytön. Laitteen asetukset -näytössä voit syöttää Uuden huoneen nimen (A) tai valita olemassa olevan huoneen luettelosta (B). Jos laite on jo kohdistettu, voit poistaa sen olemassa olevasta huoneesta. Napauta Poista huoneesta (C). Kun muutokset on tehty, napauta Vahvista (D).
Page 747 of 985