DUG_Flertrådig dimmerpuck_WH–03

Inaktivera anslutna brytare

Du kan avaktivera de mekaniska tryckknappsbrytarna om de är konfigurerade med ett scenario eller med omkopplings-/dimningsfunktioner.
  1. På startskärmen trycker du på .
  2. Tryck på Enheter > Mikromodul - dimmer > Konfigurera anslutna brytare (A).
  3. Välj den tryckknapp som du vill inaktivera.
    • Tryckknapp 1
    • Tryckknapp 2
  4. Tryck på Avkonfigurera (B) från menyn och tryck sedan på Ja, jag är säker för att bekräfta och inaktivera tryckknappsbrytaren.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?