DUG_rumtermostat_WH-09

Låseindstillinger for brugerflade

Med Wiser Home-appen kan du låse rumtermostatstyringerne. Dette forhindrer børn i at ændre temperaturen i dit rum, hvis de leger med rumtermostaten.
Sådan låses eller oplåses rumtermostatstyringen:
  1. Tryk på Hjem-skærmen.
  2. Tryk på Enheder > Rumtermostat > Enhedslås (A).
    TIP: Når rumtermostatlåsen er aktiv, vises ved siden af rumtermostaten.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?