Showing 7,621 - 7,630 of 9,969 results

Page 763 of 997
  • Brug af enheden

    Wiser vandlækagesensor – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    Brug af enheden Brug af enheden Brug af enheden Sensorens kontrolpanel giver dig mulighed for at overvåge den aktuelle status for registrering af vandlækage. På fanen Styring skal du trykke på Alle enheder eller en rumfane, hvor føleren er placeret På siden med kontrolpanelet på sensoren kan du se følgende: Status for vandlækage (A) Historie (B) Enhedsindstillinger (C) Tilføj til favoritter (D)
  • Sustitución de las baterías

    Sensor de inundación Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Sustitución de las baterías Sustitución de las baterías Sustitución de las baterías Utilice un destornillador para retirar los seis tornillos de la cubierta de las baterías y acceder a ellas. Asegúrese de sustituir las baterías por la polaridad correcta. Fije la tapa de la batería y apriete los
  • LED Indications in Quick Home Connect

    Unica - Connected Relay Switch 10 A – Wiser Home Device user guide

  • Funcionamiento del regulador

    Unica - regulador LED universal de pulsación conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    la carga conectada (A). Pulse prolongadamente la parte superior (ʌ+) o inferior (v-) del interruptor inalámbrico (>0,5 s) para aumentar o reducir el brillo de la carga conectada (B).
  • LED Indications in Quick Home Connect

    Odace - Connected Relay Switch 10 A – Wiser Home Device user guide

  • Setting the threshold temperature

    Unica - Connected Blind Control Switch – Wiser Home Device user guide

    Setting the threshold temperature Setting the threshold temperature Setting the threshold temperature Using the Wiser Home app, you can define the inside and outside temperature of a room above which the shutters shall close. To set the threshold inside and outside temperature: In the Seasonal Comfort Mode set-up page, tap Temperature. Set the inside and outside desired temperatures and tap Set.
  • LED Indications in Quick Home Connect

    System M and System D - Connected Single Socket Outlet 16 A – Wiser Home Device user guide

  • Switching operation manually

    System M and System D - Connected Single Socket Outlet 16 A – Wiser Home Device user guide

  • Identification de l’appareil

    PowerTag Energy – Guide de l’utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Identification (A). Une fenêtre de notification s'affiche et la LED d'état clignote en vert pendant 30 secondes sur le PowerTag. Appuyez sur OK dans la fenêtre de notification lorsque vous avez fini d'identifier le PowerTag.
  • Omdøbning af enheden

    PowerTag Energy – Wiser Home Brugervejledning til enheden

    > Energi og vælg en PowerTag fra listen. Tryk på (A), og vælg en etikettype efter eget valg, og tryk på Gem. Tryk på (B), indtast et nyt navn. Indstillingerne gemmes automatisk.
Page 763 of 997