DUG_PowerTag-E_WH-10

Omdøbning af enheden

Ved hjælp af Wiser Home-appen kan du omdøbe din PowerTag, så det er nemmere at identificere den.
BEMÆRK: Du kan kun omdøbe yderligere PowerTag, der er installeret til belastninger.
Sådan omdøbes enheden:
  1. Tryk på Hjem-skærmen.
  2. Tryk på Enheder > Energi og vælg en PowerTag fra listen.
  3. Tryk på (A), og vælg en etikettype efter eget valg, og tryk på Gem.
  4. Tryk på (B), indtast et nyt navn.
    Indstillingerne gemmes automatisk.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.