DUG_Water Leakage Sensor_WH-06

Sustitución de las baterías

  1. Utilice un destornillador para retirar los seis tornillos de la cubierta de las baterías y acceder a ellas.
  2. Asegúrese de sustituir las baterías por la polaridad correcta.
  3. Fije la tapa de la batería y apriete los seis tornillos con un destornillador.
    El LED parpadea en verde siete veces y, después, deja de parpadear.
    IMPORTANTE: Deseche las baterías usadas de acuerdo con las normativas legales.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?