Showing 7,761 - 7,770 of 9,969 results

Page 777 of 997
  • Fejlfinding

    Wiser 16 A relæ til styring af temperatur – Brugervejledning til enheden

  • Indicações do LED no Quick Home Connect

    Micromódulo Variador Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Indicações do LED no Quick Home Connect Indicações do LED no Quick Home Connect Indicações do LED no Quick Home Connect Emparelhar o dispositivo no Quick Home Connect Ação do utilizador Indicador LED Estado Prima 5 vezes o botão de pressão numa sequência rápida. O LED pisca a verde uma vez por segundo. O modo de emparelhamento fica ativo durante 60 segundos. Quando o emparelhamento estiver concluído, o LED para de piscar.
  • Setting RL-LED mode

    Wiser Micro Module Dimmer – Wiser Home Device user guide

    Setting RL-LED mode Setting RL-LED mode Setting RL-LED mode You can change the dimming mode in the app if you have problems with light flickering. By changing the dimming mode, the dimming quality is also improved. On the Home screen, tap . Tap Devices Micromodule Dimmer . Tap the toggle switch (A) to enable the RL-LED Mode.
  • Kirkkaustason säätö sovelluksen avulla

    Wiser säädinmoduuli ZB – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    ohjaus -näytössä liukupalkkia ylös/alas suurentaaksesi/pienentääksesi kirkkautta (A). Voit myös kytkeä päälle/pois päältä Puck Laitteen ohjausnäytössä, napauta (B) kytkeäksesi päälle/pois päältä.
  • Indstilling af RL-LED-tilstand

    Wiser Puck lysdæmper – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    Indstilling af RL-LED-tilstand Indstilling af RL-LED-tilstand Indstilling af RL-LED-tilstand Du kan ændre dæmpningstilstanden i appen, hvis du har problemer med flimren. Ved at ændre dæmpningstilstanden forbedrer du også dæmpningskvaliteten. Tryk på på Hjem-skærmen. Tryk på Enheder Mikromodullysdæmper . Tryk på vippekontakten (A) for at aktivere RL-LED tilstanden.
  • Prueba del dispositivo

    Micro módulo interruptor Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Prueba del dispositivo Prueba del dispositivo Prueba del dispositivo Antes de usar el puck, pruébelo manualmente y asegúrese de que funciona cuando se conecta a los dispositivos. PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA Respete la normativa vigente al trabajar con piezas activas. Accione únicamente los
  • Identificación del dispositivo

    Micro módulo interruptor Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Identificación del dispositivo Identificación del dispositivo Identificación del dispositivo Puede identificar el puck entre los dispositivos disponibles en un hogar. En la pantalla de Inicio, pulse . Pulse Dispositivos Micromódulo interruptor Identificar (A). El LED de estado parpadea en rojo y
  • Jalousie mit Kipplamellen

    Wiser Jalousieaktor 1fach UP – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Jalousie mit Kipplamellen Jalousie mit Kipplamellen Jalousie mit Kipplamellen Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf . Tippen Sie auf Geräte Jalousien Jalousie mit Kipplamellen. Tippen Sie auf Dauer Öffnen/ Dauer Schließen (A) und geben Sie die aufgezeichnete Öffnungs-/Schließzeit der Jalousie ein
  • Identifizierung des Geräts

    Wiser Jalousieaktor 1fach UP – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Jalousielamelle > Identifizieren (A). Die Status-LED blinkt rot und die Jalousie öffnet/schließt sich allmählich, sobald der Aktor oder die Jalousielamelle erfolgreich identifiziert wurde. Tippen Sie auf OK, um die Identifizierung des Geräts abzuschließen.
  • Setting the threshold temperature

    Wiser Micro Module Shades Control – Wiser Home Device user guide

    Setting the threshold temperature Setting the threshold temperature Setting the threshold temperature Using the Wiser Home app, you can define the inside and outside temperature of a room above which the shutters shall close. To set the threshold inside and outside temperature: In the Seasonal Comfort Mode set-up page, tap Temperature. Set the inside and outside desired temperatures and tap Set.
Page 777 of 997