DUG_Micromódulo interruptor de luz_WH-06

Identificación del dispositivo

Con la aplicación Wiser Home, identifique el micro módulo entre los dispositivos disponibles en un hogar.
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Pulse Dispositivos > Micromódulo de interruptor > Identificación (A).
    El LED de estado parpadea en rojo y los dispositivos de iluminación conectados parpadean en On/Off, una vez que se ha identificado correctamente el micro módulo.
  3. Pulse OK para terminar de identificar el dispositivo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?