Showing 8,031 - 8,040 of 9,969 results

Page 804 of 997
  • Seasonal Comfort-tila Keskeytetty

    Wiser verhomoduuli ZB – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    Seasonal Comfort-tila haluat keskeyttää. Napauta ylös-/alas-painiketta (A) siirtääksesi sulkimen haluttuun asentoon. Napauta taukopainiketta valitaksesi ajan, jonka haluat keskeyttää Seasonal Comfort-tila. Voit keskeyttää tauon milloin tahansa napauttamalla Peruuta. Jos ohitat sulkimen manuaalisesti
  • Sulkimen suunnan ja sijainnin muuttaminen

    Wiser verhomoduuli ZB – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    . Päivitä sulkimien suunta ja napauta Aseta. Jos jokin ikkunaluukku peittää oven, napauta Kyllä, oven kohdalla on verho määrittääksesi sen sijainnin. Jos ovessa ei ole ikkunaluukkuja, napauta Ei. Valitse ovia peittävät ikkunaluukut luettelosta (A) ja napauta Lopeta
  • Changement d'icône et réaffectation du type d'équipement

    Wiser Prise Intelligente – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Icône, choisissez une icône du type d’équipement (A) et appuyez sur Sauvegarder (B). Si vous avez installé une prise et PowerTag, modifier l’icône en une autre catégorie supprimera tous les historique des données. Reportez-vous à Vue énergie des appareils individuels
  • Einstellungen für die Benutzeroberflächensperre

    Wiser Raumthermostat – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    , wenn sie mit dem Raumthermostat spielen. So sperren oder entsperren Sie die Raumthermostatsteuerung: Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf . Tippen Sie auf Geräte Raum-Thermostat Gerätesperre (A). Wenn die Raumthermostat-Sperre aktiv ist, wird neben dem Raumthermostat angezeigt.
  • Identifikation af enheden

    Wiser rumtermostat – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    Identifikation af enheden Identifikation af enheden Identifikation af enheden Ved hjælp af Wiser Home-appen kan du identificere en rumtermostat fra andre tilgængelige enheder i rummet. Sådan identificeres rumtermostaten: Tryk på på Hjem-skærmen. Tryk på Enheder Rumtermostat Identificer (A). Denne
  • Identifiering av enheten

    Wiser rumstermostat – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    Identifiera (A). Den här funktionen visar ett utropstecken på rumstermostatskärmen så att du kan identifiera den faktiska enheten. Det kan ta upp till en minut att visa ett utropstecken på rumstermostatskärmen. Rumstermostaten visar ett utropstecken tills du trycker på OK.
  • Configurar o dispositivo

    Controlador/Barra de Conexão de Aquecimento de Piso Radiante Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    16A), ou Sensor de temperatura e humidade), o sistema calcula a temperatura média medida pelos dispositivos para controlar o aquecimento com base na temperatura global da divisão.Para mais informações, consulte Definir o dispositivo como fonte de temperatura.
  • Identifizierung des Geräts

    Wiser Steuerung/Verteilerleiste für Fußbodenheizung – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Geräte Fußbodenheizung Identifizieren (A), um die Fußbodenheizung umzubenennen. Mit dieser Funktion blinken die Fußbodenheizungs-LEDs, so dass Sie das tatsächliche Gerät identifizieren können. Die Fußbodenheizungs-LEDs blinken weiter, bis Sie auf OK tippen.
  • Liste des pièces

    Wiser Home – Guide de l’utilisateur du système (France)

    Liste des pièces Liste des pièces Liste des pièces Sur la page des pièces, vous trouverez toutes vos pièces dans une liste condensée. Vous pouvez ajouter de nouvelles pièces. Appuyez sur une pièce dans la liste pour accéder aux options de pièce. Dans le menu Paramètres : Appuyez Sur Pièces (A
  • Fonctionnement d’un variateur

    Odace - Interrupteur simple/double sans fil connecté – Guide de l'utilisateur du dispositif Wiser Home

    activer/désactiver la charge connectée (A). Appuyez longuement sur le haut (ʌ+) ou le bas (v-) de l’interrupteur sans fil (> 0,5 s) pour augmenter ou réduire la luminosité de la charge connectée (B).
Page 804 of 997