DUG_Raumthermostat_WH-09

Einstellungen für die Benutzeroberflächensperre

Mit der Wiser Home-App können Sie die Raumthermostat-Steuerelemente sperren. Dadurch wird verhindert, dass Kinder die Temperaturen in Ihrem Raum ändern, wenn sie mit dem Raumthermostat spielen.
So sperren oder entsperren Sie die Raumthermostatsteuerung:
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > Raum-Thermostat > Gerätesperre (A).
    VORSCHLAG: Wenn die Raumthermostat-Sperre aktiv ist, wird neben dem Raumthermostat angezeigt.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?