DUG_Odace_Commutateur sans fil_WH-04

Fonctionnement d’un variateur

Vous pouvez activer/désactiver le variateur et régler sa luminosité à l’aide de l’interrupteur sans fil appairé.
  • Appuyez brièvement sur le haut (ʌ+) ou le bas (v-) de l’interrupteur sans fil (< 0,5 s) pour activer/désactiver la charge connectée (A).

  • Appuyez longuement sur le haut (ʌ+) ou le bas (v-) de l’interrupteur sans fil (> 0,5 s) pour augmenter ou réduire la luminosité de la charge connectée (B).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?