Showing 8,051 - 8,060 of 9,969 results

Page 806 of 997
  • Resetting the device manually

    Wiser Micro Module Dimmer – Wiser Home Device user guide

    Resetting the device manually Resetting the device manually Resetting the device manually Select any one of the options to reset the device to factory default mode: Short press the Setup/Reset button 3 times and then long press the Setup/Reset button once for 10 s on the puck with a screwdriver. Short press the push button 3 times and then long press the push button once for 10 s.
  • Inställning av lägsta och högsta ljusstyrka

    Wiser dimmerpuck LED – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

    Inställning av lägsta och högsta ljusstyrka Inställning av lägsta och högsta ljusstyrka Inställning av lägsta och högsta ljusstyrka Om dimmern är ansluten till en lysdiod ska lägsta och högsta ljusstyrka ställas in för att undvika flimmer och att lysdioden släcks. På startskärmen trycker du på . Tryck på Enheter Mikromoduldimmer . Dra skjutreglaget för att öka eller minska Minsta ljusstyrka och Maximal ljusstyrka (A).
  • Indicações do LED no Quick Home Connect

    Micromódulo Interruptor Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Indicações do LED no Quick Home Connect Indicações do LED no Quick Home Connect Indicações do LED no Quick Home Connect Emparelhar o dispositivo no Quick Home Connect Ação do utilizador Indicador LED Estado Prima 5 vezes o botão de pressão numa sequência rápida. O LED pisca a verde uma vez por segundo. O modo de emparelhamento fica ativo durante 60 segundos. Quando o emparelhamento estiver concluído, o LED para de piscar.
  • Suppression de l’appareil

    Wiser micromodule pour interrupteur – Guide de l'utilisateur du dispositif Wiser Home

    Suppression de l’appareil Suppression de l’appareil Suppression de l’appareil Sur l’écran d’ accueil, appuyez sur . Appuyez sur Equipements Micromodule Interrupteur Supprimer (A). La suppression de l’équipement réinitialisera le puck. Après la réinitialisation, la LED s’allume en orange, ce qui
  • Laitteen tyypin valitseminen

    Wiser verhomoduuli ZB – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    kallistuvat säleet, jos siinä on kallistustoiminto. Valitse aloitusnäytössä . Napauta Laitteet Verhot Mikromoduuliverho. Valitse (A) ja sitten laitteen tyyppi. Jos laitteen tyypiksi on valittu Verho, jossa on kallistuvat säleet, napauta (B) ja valitse sälekaihdinten tyyppi (C). Valitse Aseta.
  • Verho, jossa on kallistuvat säleet

    Wiser verhomoduuli ZB – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    Verho, jossa on kallistuvat säleet Verho, jossa on kallistuvat säleet Verho, jossa on kallistuvat säleet Valitse aloitusnäytössä . Napauta Laitteet Verhot Verhot, joissa on kallistuvat säleet. Napauta Avoin kesto/ sulkemisen kesto (A) ja syötä mitattu verhon avautumis-/sulkeutumisaika. Napauta (B
  • Automaation muokkaaminen

    Wiser verhomoduuli ZB – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    uudelleen. Muuta asetuksia napauttamalla kutakin ehtoa. Voit poistaa ehdon liu'uttamalla ehtoa vasemmalle ja valitsemalla sitten (A) poistaaksesi sen. Napauta ⊕ Lisää ehdot (B) lisätä uusi ehto. Voit muuttaa toimintojen järjestystä napauttamalla Sitten -vaihtoehtoa ja pidä toiminto painettuna, vedä ja pudota haluttuun paikkaan. Napauta Säästä ja tallenna muutokset.
  • Resetting the device manually

    Wiser Micro Module Shades Control – Wiser Home Device user guide

    Resetting the device manually Resetting the device manually Resetting the device manually Select any one of the options to reset the device to factory default mode: Short press the Setup/Reset button 3 times and then long press the Setup/Reset button once for 10 s on the puck with a screwdriver. Short press the push button 3 times and then long press the push button once for 10 s.
  • Identifiering av enheten

    Wiser radiatortermostat – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    Identifiering av enheten Identifiering av enheten Identifiering av enheten Genom att använda Wiser Home-appen kan du identifiera termostaten från andra tillgängliga enheter i rummet. För att identifiera termostaten: På startskärmen trycker du på . Tryck på Enheter Radiatortermostat Identifiera (A
  • Låsinställningar för användargränssnitt

    Wiser radiatortermostat – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    temperaturen i rummet genom att leka med termostaten. Så här låser eller låser du upp termostatstyrningen: På startskärmen trycker du på . Tryck på växlingsreglaget Enheter Radiatortermostat Enhetslås (A) för att låsa eller låsa upp termostatstyrningen. När termostatlåset är aktivt visas (B) bredvid termostaten.
Page 806 of 997