DUG_Micromodule pour interrupteur_WH-07

Suppression de l’appareil

  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Equipements > Micromodule Interrupteur > Supprimer (A).
    NOTE:
    • La suppression de l’équipement réinitialisera le puck. Après la réinitialisation, la LED s’allume en orange, ce qui indique que le puck est prêt à être appairé à un autre réseau.

    • En cas de problème lors de l’appairage ou de la réinitialisation du puck, reportez-vous à la section Réinitialisation du dispositif.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?