Showing 8,151 - 8,160 of 9,888 results

Page 816 of 989
  • Operating the device manually

    Unica - Connected Blind Control Switch – Wiser Home Device user guide

    Operating the device manually Operating the device manually Operating the device manually Long press the blind control switch (> 0,5 s) to move the shutter up or down (A). Press (ʌ) to open the shutter. Press (v) to close the shutter. Short press (<0,5 s) to stop the moving shutter (B). For shutter with tilting slats: When the shutter is not moving short press (<0,5 s) the blind control switch to adjust the slat position (C).
  • Operación de conmutación manual

    System M y Sistema D - Toma de corriente inteligente, 1 elemento, 16 A – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

  • Ta bort enheten från Wiser-systemet

    PowerTag Energy – Wiser Home Bruksanvisning för enheten

    Ta bort enheten från Wiser-systemet Ta bort enheten från Wiser-systemet Ta bort enheten från Wiser-systemet Med hjälp av Wiser-appen kan du ta bort PowerTag från systemet. På startskärmen trycker du på . Tryck på Enheter > Energi och välj en PowerTag från listan. Tryck på Ta bort (A). Tryck på Ta bort från systemet. Alla historiska data tas bort från appen.
  • Cambio del nombre del dispositivo

    PowerTag Energy – Wiser Home Guía del usuario del dispositivo

    nombre del dispositivo: En la pantalla de Inicio, pulse . Pulse Dispositivos > Energía y seleccione un PowerTag de la lista. Pulse (A) y seleccione el tipo de etiqueta deseado y pulse Guardar. Pulse (B) e introduzca un nuevo nombre. Los ajustes se guardarán automáticamente.
  • Operating the device manually

    Odace - Connected Blind Control Switch – Wiser Home Device user guide

    Operating the device manually Operating the device manually Operating the device manually Long press the blind control switch (> 0,5 s) to move the shutter up or down (A). Press (ʌ) to open the shutter. Press (v) to close the shutter. Short press (<0,5 s) to stop the moving shutter (B). For shutter with tilting slats: When the shutter is not moving short press (<0,5 s) the blind control switch to adjust the slat position (C).
  • Fonctionnement d’un variateur

    Odace - Variateur rotatif universel connecté – Guide de l'utilisateur de l'appareil domestique Wiser

    activer/désactiver la charge connectée (A). Appuyez longuement sur le haut (ʌ+) ou le bas (v-) de l’interrupteur sans fil (> 0,5 s) pour augmenter ou réduire la luminosité de la charge connectée (B).
  • Activer/désactiver l’appareil à l’aide de l’application

    Odace - Variateur rotatif universel connecté – Guide de l'utilisateur de l'appareil domestique Wiser

    Activer/désactiver l’appareil à l’aide de l’application Activer/désactiver l’appareil à l’aide de l’application Activer/désactiver l’appareil à l’aide de l’application Dans l’onglet Contrôle, appuyez sur Tous les appareils ou sur l’onglet de la pièce où se trouve le variateur. Appuyez sur (A) pour
  • LED indication

    Wiser Power Micromodule – Wiser Home Device User Guide

    LED indication LED indication LED indication Pairing the device User Action LED Indication Status Short press the push-button (PRESS) 3 times. LED blinks amber once per second. Pairing mode is active for 30 seconds. When pairing is completed, LED displays green for a few seconds before turning Off
  • Modification d’un automatisme

    Mureva EVlink – Guide de l'utilisateur de l'appareil domestique Wiser

    suivantes : Changer l’icône . Renommer l’automatisme. Appuyer sur chaque condition pour modifier les paramètres. Pour supprimer une condition, faites-la glisser vers la gauche, puis appuyez sur (A) pour la supprimer. Appuyez sur ⊕ Ajouter une condition (B) pour ajouter une nouvelle condition. Pour
  • Connecting Devices to the Hub

    Wiser Home – System User Guide (Spain and Portugal)

    Connecting Devices to the Hub Connecting Devices to the Hub Connecting Devices to the Hub For the Wiser devices to be controlled by the hub, they must be connected to the hub. Connecting devices to the hub is part of the set up process. You can add devices to the hub at any time. The app guides you through the process of adding devices. You can find detailed information about the necessary steps for adding the device in the chapter Adding a Device.
Page 816 of 989