DUG_PowerTag-E_WH-09

Cambio del nombre del dispositivo

Con la aplicación Wiser Home, puede cambiar el nombre de su PowerTag para facilitar la identificación.
NOTA: Tan solo puede cambiar el nombre del PowerTag adicional instalado para las cargas.
Para cambiar el nombre del dispositivo:
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Toque Dispositivos > Energía y seleccione un PowerTag de la lista.
  3. Toque (A) y seleccione el tipo de etiqueta que desee y toque Guardar.
  4. Toque (B) e introduzca un nuevo nombre.
    Los ajustes se guardarán automáticamente.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?