Showing 8,271 - 8,280 of 9,888 results

Page 828 of 989
  • Einstellen der Geräteplatzierung

    Wiser Wassersensor – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    , dessen Standort Sie ändern möchten. Tippen Sie auf Platzierung , um den Setup-Bildschirm zu öffnen. Auf dem Bildschirm Geräteeinstellungen können Sie Neuer Raumname (A) eingeben oder einen vorhandenen Raum aus der Liste (B) auswählen. Wenn das Gerät bereits zugewiesen wurde, können Sie es aus dem vorhandenen Raum entfernen. Tippen Sie auf Aus Raum entfernen (C). Wenn die Änderungen abgeschlossen sind, tippen Sie auf Senden (D).
  • Acerca del dispositivo

    Unica - Interruptor 10A conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    control Control del hogar: Para controlar el interruptor de relé a través de la aplicación Wiser, necesitará Wiser Hub. Funcionamiento directo: El interruptor de relé se puede controlar en cualquier momento directamente desde el sitio. También puede conectar un número ilimitado de pulsadores mecánicos. Control de la habitación/Quick Home Connect: El interruptor de relé puede funcionar sin Wiser Hub ni una aplicación para smartphone.
  • Setting the device location

    Unica - Connected Universal Push-button Dimmer LED – Wiser Home Device User Guide

    open setup screen. On the Device Setup screen, you can enter New room name (A) or select an existing room from the list (B). If the device is already assigned, you can remove it from the existing room. Tap Remove from Room (C). Once changes are done, tap Submit (D).
  • Modification d’un automatisme

    Unica - Variateur rotatif universel connecté – Guide de l'utilisateur de l'appareil domestique Wiser

    suivantes : Changer l’icône . Renommer l’automatisme. Appuyer sur chaque condition pour modifier les paramètres. Pour supprimer une condition, faites-la glisser vers la gauche, puis appuyez sur (A) pour la supprimer. Appuyez sur ⊕ Ajouter une condition (B) pour ajouter une nouvelle condition. Pour
  • Technical Data

    Odace - Connected Universal Push-button Dimmer LED – Wiser Home Device User Guide

    conductor Not required Connecting Terminals Screw terminals for max. 2 x 2.5 mm², 0.5 Nm Extension unit Single Push-button, unlimited number, max. 50 m Fuse protection 16 A circuit breaker Operating frequency 2405 - 2480 MHz Max. radio-frequency power transmitted < 10 mW Communication protocol Zigbee 3.0 certified
  • Identificación del dispositivo

    Unica - Interruptor de persianas conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    ; Interruptor de control de persiana o Lamas de la persiana > Identificar (A). El LED de estado parpadea en rojo y la persiana se abre o se cierra gradualmente, una vez que se identifica correctamente el interruptor de control de persianas o las lamas de la persiana. Toque OK para terminar de identificar el dispositivo.
  • Modification d’un automatisme

    PowerTag Energy – Guide de l’utilisateur de l’appareil Wiser Home

    suivantes : Changer l’icône . Renommer l’automatisme. Appuyer sur chaque condition pour modifier les paramètres. Pour supprimer une condition, faites-la glisser vers la gauche, puis appuyez sur (A) pour la supprimer. Appuyez sur ⊕ Ajouter une condition (B) pour ajouter une nouvelle condition. Pour
  • Setting the device location

    Wiser Smoke Alarm - Battery – Wiser Home Device user guide

    open setup screen. On the Device Setup screen, you can enter New room name (A) or select an existing room from the list (B). If the device is already assigned, you can remove it from the existing room. Tap Remove from Room (C). Once changes are done, tap Submit (D).
  • Test de l’appareil individuel

    Wiser détecteur de fumée sur batterie – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    sur le bouton Test/Silence de chaque détecteur de fumée pendant plus de 3 s jusqu’à ce qu’une alarme se déclenche. Si l’alarme ne se déclenche pas, soit la batterie est faible, soit il y a d’autres problèmes techniques. Reportez-vous au chapitre Dépannage du détecteur de fumée sur batterie.
  • Ställa in enhetsplats

    Wiser-brandvarnare med batteri – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    konfigurationsskärmen. På skärmen Inställning av enhet kan du ange Nytt rumsnamn (A) eller välja ett befintligt rum i listan (B). Om enheten redan är tilldelad kan du ta bort den från det befintliga rummet. Tryck på Ta bort från rummet (C). När ändringarna är klara trycker du på Skicka (D).
Page 828 of 989