DUG_Unica Shutter_WH-08

Identificación del dispositivo

Con la aplicación Wiser Home, identifique el interruptor de control de persianas entre los dispositivos disponibles en un hogar.
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Toque Dispositivos > Persianas > Interruptor de control de persiana o Lamas de la persiana > Identificar (A).
    El LED de estado parpadea en rojo y la persiana se abre o se cierra gradualmente, una vez que se identifica correctamente el interruptor de control de persianas o las lamas de la persiana.
  3. Toque OK para terminar de identificar el dispositivo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?