DUG_Unica Relay Switch_WH-07

Acerca del dispositivo

El interruptor 10A conectado (en lo sucesivo denominado interruptor de relé) es un dispositivo de pulsador que puede utilizarse para conmutar cargas LED, óhmicas, inductivas o capacitivas de forma manual o remota.

Opciones de control

Control del hogar: Para controlar el interruptor de relé a través de la aplicación Wiser, necesitará Wiser Hub.

Funcionamiento directo: El interruptor de relé se puede controlar en cualquier momento directamente desde el sitio. También puede conectar un número ilimitado de pulsadores mecánicos.

Control de la habitación/Quick Home Connect: El interruptor de relé puede funcionar sin Wiser Hub ni una aplicación para smartphone.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?