Showing 8,371 - 8,380 of 9,888 results

Page 838 of 989
  • Réinitialisation de l’appareil

    Unica - Détecteur de mouvement avec interrupteur 10 A connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

  • Ligar/desligar o dispositivo através da aplicação

    Unica - Detetor de movimento com interruptor 10A conectável – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Ligar/desligar o dispositivo através da aplicação Ligar/desligar o dispositivo através da aplicação Ligar/desligar o dispositivo através da aplicação No separador Controlo, toque em Todos os dispositivos ou no separador Divisão onde se encontra o dispositivo. Toque em (A) para ligar/desligar o
  • Modification d’un automatisme

    Unica - Détecteur de mouvement avec variation de lumière LED – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    suivantes : Changer l’icône . Renommer l’automatisme. Appuyer sur chaque condition pour modifier les paramètres. Pour supprimer une condition, faites-la glisser vers la gauche, puis appuyez sur (A) pour la supprimer. Appuyez sur ⊕ Ajouter une condition (B) pour ajouter une nouvelle condition. Pour
  • Activer/désactiver l’appareil à l’aide de l’application

    Unica - Détecteur de mouvement avec variation de lumière LED – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Activer/désactiver l’appareil à l’aide de l’application Activer/désactiver l’appareil à l’aide de l’application Activer/désactiver l’appareil à l’aide de l’application Dans l’onglet Contrôle, appuyez sur Tous les appareils ou sur l’onglet de la pièce où se trouve l’appareil. Appuyez sur (A) pour
  • About the device

    LK FUGA® Wiser wireless PIR with relay – Wiser Home Device user guide

    About the device About the device About the device The LK FUGA ® Wiser wireless PIR with relay (hereinafter referred to as Motion Sensor Switch) detects moving heat sources (e.g. persons) and can switch on ohmic, inductive or capacitive loads for a settable overtravel time. Control options Home
  • Setting the device location

    LK FUGA® Wiser wireless PIR dimmer with neutral – Wiser Home Device user guide

    open setup screen. On the Device Setup screen, you can enter New room name (A) or select an existing room from the list (B). If the device is already assigned, you can remove it from the existing room. Tap Remove from Room (C). Once changes are done, tap Submit (D).
  • Turvallisuustiedot

    Wiser-älypistoke 16 A – Wiser Home -laitteen käyttöopas

  • Setting the device location

    LK FUGA® Wiser wireless dimmer – Wiser Home Device User Guide

    open setup screen. On the Device Setup screen, you can enter New room name (A) or select an existing room from the list (B). If the device is already assigned, you can remove it from the existing room. Tap Remove from Room (C). Once changes are done, tap Submit (D).
  • Indstilling af enhedens placering

    LK FUGA® Wiser trådløs lysdæmper – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    . Tryk på Placering for at åbne indstillingsskærmen. På skærmen Opsætning af enhed kan du indtaste Nyt rumnavn (A) eller vælge et eksisterende rum fra listen (B). Hvis enheden allerede er tildelt, kan du fjerne den fra det eksisterende rum. Tryk på Fjern fra rummet (C). Når ændringerne er udført, skal du trykke på Bekræft (D).
  • Enhedsstyring

    Wiser Home – Systembrugervejledning (Danmark)

    Styring . A Styr en enhed hurtigt (f.eks. tænde/slukke den, justere temperaturen eller justere solafskærmningen) B Viser, at enheden er offline. Tryk på enheden for at åbne fejlfindingstrin. Tryk på Få mere at vide på for at få mere at vide om zigbee-signalstyrken, eller tryk på Hjælp og support
Page 838 of 989