DUG_Unica Sensor de movimento com interruptor_WH-00

Ligar/desligar o dispositivo através da aplicação

  1. No separador Controlo, toque em Todos os dispositivos ou no separador Divisão onde se encontra o dispositivo.
  2. Toque em (A) para ligar/desligar o dispositivo.
    NOTA: O separador Controlo não estará visível se tiver apenas um dispositivo no Sistema Wiser. Todas as funções estarão acessíveis através do ecrã Inicial.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?