SUG_DA_WH-04

Enhedsstyring

Du kan styre en enhed i dit hjem direkte på fanen Styring for hurtig styring eller på skærmen Enhedsstyring.

Fanen Styring

På fanen Styring kan du finde alle de enheder, der er installeret i dit hjem. Enhederne er placeret i henhold til Rum, som de er tildelt til, så det er nemt at administrere og styre dem.

BEMÆRK: Hvis du kun har en installeret enhed i dit hjem, er fanen Styring ikke tilgængelig. Du kan styre enheden fra Hjem skærmen under Din enhed eller fra skærmen Enhedskontrol.
VIGTIG: Klimaenheder, som radiatortermostater, styres som enhver anden enhed, men skal opsættes korrekt.

Detaljeret information om opsætning af klimaenheder findes i kapitel Klimastyring.

  1. Tryk på fanen Styring på Hjem skærmen.

    BEMÆRK: Du kan også indstille din fane Styring som din standardstartskærm. For at gøre dette skal du gå til > Hjem skærm og aktivere vippekontakten for Start på fanen Styring .

    A

    Styr en enhed hurtigt (f.eks. tænde/slukke den, justere temperaturen eller justere solafskærmningen)

    B

    Viser, at enheden er offline. Tryk på enheden for at åbne fejlfindingstrin. Tryk på Få mere at vide på for at få mere at vide om zigbee-signalstyrken, eller tryk på Hjælp og support, hvis du har brug for yderligere hjælp, og besøg Wiser Support-siderne.

    C

    Navigér til indstillingsskærmen.

    D

    Tilføj nye enheder.

Skærmen Enhedsstyring

De avancerede styringer, f.eks. enhedsindstillinger eller oprettelse/tildeling af tidsplaner, udføres på skærmen Enhedsstyring.

  1. Tryk på enheden (A), som du vil styre, på Hjem skærmen > Styring.

  2. Indstil den ønskede tilstand/værdi for enheden.

Skærmen Enhedsstyring:

BEMÆRK: Optionerne og funktionerne, der findes på skærmen Enhedsstyring, varierer, afhængigt af enhedstypen. Se brugervejledningen til den pågældende enhed for detaljeret information. Se Liste over Wiser-enheder for at få links til brugervejledningen for hver enhed.

B

Tryk for at tænde eller slukke enheden manuelt. Det grønne ikon viser, at enheden er tændt i øjeblikket.

C

Hvis enheden aktuelt følger tidsplanen, vises den indtil det tidspunkt, hvor den aktuelle status forbliver aktiv i henhold til tidsplanen.

For eksempel betyder indtil 14.00 her, at enheden forbliver tændt indtil kl. 14.00.

D

Aktivér/deaktivér for at følge den forindstillede tidsplan for enheden. Hvis planen endnu ikke er oprettet for enheden, findes der en option Opret eller tildel en tidsplan til at oprette en ny tidsplan eller tildele enheden til en eksisterende tidsplan. Se Tidsplan for detaljeret information.

E

Omdirigerer dig til skærmen Oplysninger i tidsplan, så du kan ændre din eksisterende tidsplan. Se Redigering af en tidsplan.

F

Tilføj eller fjern enheden Foretrukne enheder. Se Administration af favoritter.

G

Navigerer til Oplysninger om enheden.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.