Showing 8,621 - 8,630 of 9,886 results

Page 863 of 989
  • Inzichten

    PowerTag Energy – Wiser Home Gebruikershandleiding voor het apparaat

    > Inzichten> Energiekosten (A). Selecteer een periode om de kosten van het verbruik weer te geven. Dagen Maanden Jaren Tik op Mijn besparingen (B) om de besparingen en inkomstengeschiedenis te bekijken. Mijn besparingen is alleen beschikbaar in de volgende scenario's: indien u PowerTag hebt
  • Een automatisering bewerken

    PowerTag Energy – Wiser Home Gebruikershandleiding voor het apparaat

    wijzigen . De naam van de automatisering wijzigen. Tik op elke voorwaarde om de instellingen te wijzigen. Om een voorwaarde te verwijderen, schuif de voorwaarde naar links en tik vervolgens op (A) om die te verwijderen. Tik op ⊕ Voorwaarden toevoegen (B) om een nieuwe voorwaarde toe te voegen. Om de
  • Estadísticas energéticas personalizadas

    PowerTag Energy – Wiser Home Guía del usuario del dispositivo

    . Estadísticas energéticas personalizadas es una función de gestión de la energía dedicada a supervisar la manera en que usamos la energía todos los días. Esta función calcula el consumo de energía de un hogar basándose únicamente en los datos de su compañía eléctrica. Esto permite realizar un seguimiento de la
  • Brug af enheden

    Wiser Røgsensor Batteri – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    røgalarmens kontrolpanel kan du se følgende: Røgalarmens aktuelle tilstand (A) Historik (B) Historiksiden indeholder information om røgalarmen (dato, klokkeslæt og type detekteret alarm, hvor der findes flere oplysninger under Kontrol af enhedshistorikken. Enhedsindstillinger (C) Indstillingssiden for
  • Caractéristiques techniques

    Odace - Variateur rotatif universel connecté – Guide de l'utilisateur de l'appareil domestique Wiser

    14–150 W Convertisseur abaisseur de tension électronique 14–150 VA Veille 0,4 W max. Conducteur neutre Non requis Bornes de raccordement Bornes à vis pour max. 2 x 2,5 mm², 0,5 Nm Unité d’extension Interrupteur unique, nombre illimité, max. 50 m Protection par fusible Disjoncteur 16 A Fréquence de fonctionnement 2405 - 2480 MHz Puissance de radiofréquence max. transmise < 10 mW Protocole de communication certifié Zigbee 3.0
  • Einstellen von Alarmen

    Wiser UP-Lastaktor – Geräte-Benutzerhandbuch

    eingerichtet werden.So konfigurieren Sie Alarmmeldungen: Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf . Tippen Sie auf Konto Benachrichtigungen und Alarmmeldungen Einen neuen Alarm erstellen. Wählen Sie einen Alarmtyp. Übermäßiger Verbrauch Kein Verbrauch Wählen Sie ein Gerät aus der Liste (A) aus und tippen Sie
  • Brug af enheden

    Wiser Multiwire LED lysdæmper (Puck) – Brugervejledning til Wiser Home-enhed

    Brug af enheden Brug af enheden Brug af enheden Skærmen Styring gør det muligt for dig at tænde/slukke enheden og regulere forskellige indstillinger. På fanen Styring vælges lysdæmperen, og kontrolskærmen viser nedenstående muligheder. Skærmen Enhedsstyring viser følgende muligheder: A Træk
  • Slå på/av enheten med appen

    PowerTag Control – Bruksanvisning för enheten

    Slå på/av enheten med appen Slå på/av enheten med appen Slå på/av enheten med appen Med appen Wiser Home kan du slå på/stänga av enheten. På fliken Styrning trycker du på strömknappen (A) för att slå på/av enheten. Alternativt kan du navigera till kontrollpanelen på enheten och trycka på etiketten
  • Konfigurera – inmatningstariff

    Wiser Home – Systemanvändarhandbok (Sverige, Finland)

    veckor. Om du har stängt startskärmen med påminnelse kan du även ställa inmatningstariffen på sidan Inställningar. På skärmen Hem trycker du på > Energi > Eltariff > Inmatningstaxa. Tryck på (A) och ange ett målvärde i fältet Pris – €/kWh (B). Tryck på Spara. Om du har ett solenergisystem utan elnät och vill sälja överskottsenergi läser du Avancerade inställningar innan inmatningstariffen anges.
  • Konfiguration - indfødningsafregning

    Wiser Home – Systembrugervejledning (Danmark)

    uger og den sidste påmindelse efter 6 uger. Hvis du har lukket startbilledet for påmindelsen, kan du også indstille din indfødningsafregning på siden Indstillinger. Tryk på skærmen Hjem på > Energistyring > Pris > Indfødningsafregning. Tryk på (A), og angiv en målværdi i feltet Takst - €/kWh
Page 863 of 989