DUG_PowerTag-E_WH-10

Estadísticas energéticas personalizadas

NOTA:
  • Perspectivas energéticas personalizadas sólo está disponible en Francia.

  • Recibirá una notificación en Estadísticas para esta función una vez que ponga en marcha la red.

Estadísticas energéticas personalizadas es una función de gestión de la energía dedicada a supervisar la manera en que usamos la energía todos los días. Esta función calcula el consumo de energía de un hogar basándose únicamente en los datos de su compañía eléctrica.

Esto permite realizar un seguimiento de la energía consumida con el tiempo y calcular un consumo de energía/carga. Además, le proporciona las siguientes estadísticas energéticas personalizadas:

  • comparación del consumo de energía con hogares similares

  • desglose del consumo de energía

  • consejos de ahorro de energía

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.