DUG_Lastaktor_WH-06

Einstellen von Alarmen

Mit der Wiser Home App können Sie Alarme einstellen, die einen übermäßigen Verbrauch oder keinen Verbrauch von Verbrauchern melden.

HINWEIS: Für jedes Gerät kann ein Alarm für übermäßigen Verbrauch und einer für keinen Verbrauch eingerichtet werden.
So konfigurieren Sie Alarmmeldungen:

  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .

  2. Tippen Sie auf Konto > Benachrichtigungen und Alarmmeldungen > Einen neuen Alarm erstellen.

  3. Wählen Sie einen Alarmtyp.

    • Übermäßiger Verbrauch

    • Kein Verbrauch

  4. Wählen Sie ein Gerät aus der Liste (A) aus und tippen Sie auf Weiter.

  5. Aktivieren Sie den Umschalter (B), um den Alarm festzulegen.

  6. Tippen Sie auf (Watt) und geben Sie einen Wert für die Leistungsgrenze ein.

  7. Tippen Sie auf (Während), wählen Sie ein Zeitlimit und tippen Sie auf Einstellung (C).

  8. Tippen Sie auf Speichern.

TIPP: Sie können das Gerät auch ein-/ausschalten, wenn Sie es zu Ihren Favoriten hinzufügen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?