Showing 8,671 - 8,680 of 9,886 results

Page 868 of 989
  • Redigera en automation

    Wiser 16A relä för temperaturreglering – Användarguide för enheten

    villkor för att ändra inställningarna. Om du vill ta bort ett villkor drar du villkoret åt vänster och trycker sedan på (A) för att radera det. Tryck på Lägg till villkor (B) för att lägga till ett nytt villkor. Om du vill ändra ordningen på åtgärderna trycker du på alternativet Sedan och drar och släpper sedan en åtgärd till önskad position. Tryck på Spara för att spara ändringarna.
  • Anpassen der Helligkeitsstufe mit der App

    Wiser Dimmaktor 1fach UP – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    -Registerkarte, wo sich der Aktor befindet. Ziehen Sie im Gerätesteuerungsbildschirm den Schieberegler nach oben/unten, um die Helligkeit zu erhöhen/zu verringern (A). Sie können das Aktor auch auf dem Gerätesteuerungsbildschirm ein-/ausschalten, indem Sie (B) antippen.
  • LED indication

    Wiser Micro Module Dimmer – Wiser Home Device user guide

    LED indication LED indication LED indication Pairing the device User Action LED Indication Status Short press the Setup/Reset button or push button 3 times. LED blinks amber once per second. Pairing mode is active for 30 seconds. When pairing is completed, LED displays green for a few seconds
  • Adjusting the brightness level using app

    Wiser Micro Module Dimmer – Wiser Home Device user guide

    Control Screen, drag the sliding bar up/down to increase/decrease the brightness (A). You can also turn on/off the Puck on the Device Control Screen, tap (B) to turn on/off.
  • Fjernelse af enheden fra Wiser-systemet

    Wiser Puck lysdæmper – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    Fjernelse af enheden fra Wiser-systemet Fjernelse af enheden fra Wiser-systemet Fjernelse af enheden fra Wiser-systemet Ved hjælp af Wiser-appen kan du fjerne Puck fra systemet. Tryk på på Hjem-skærmen. Tryk på Enheder Lysdæmper Puck Slet (A). Hvis du fjerner enheden, nulstilles Puck. Efter
  • Redigering af en automatisering

    Wiser Puck lysdæmper – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    automatiseringen. Tryk på hver betingelse for at ændre indstillingerne. Du fjerner en betingelse ved at skubbe betingelsen til venstre og derefter trykke på (A) for at slette den. Tryk på ⊕ Tilføj betingelser (B) for at tilføje en ny betingelse. For at ændre handlingers rækkefølge skal du trykke på optionen Derefter og holde en handling, derefter trække den til den ønskede position og slippen den. Tryk på Gem for at gemme ændringerne.
  • Tekniske data

    Wiser Puck lysdæmper – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    . 0,4 W Driftstemperatur 0 ºC til 35 ºC Nulleder Ikke påkrævet Tilslutningsterminaler Maks. 2 x 2,5 mm 2, faste eller snoede typer Udvidelsesforbindelse Maks. 10 mekaniske trykknapper Længde på alle kabelsektioner Maks. 50 m til NYM-kabel med 3 ledere Sikring 16 A afbryder Driftsfrekvens 2405 - 2480
  • Redigera en automation

    Wiser dimmerpuck LED – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

    villkor för att ändra inställningarna. Om du vill ta bort ett villkor drar du villkoret åt vänster och trycker sedan på (A) för att radera det. Tryck på Lägg till villkor (B) för att lägga till ett nytt villkor. Om du vill ändra ordningen på åtgärderna trycker du på alternativet Sedan och drar och släpper sedan en åtgärd till önskad position. Tryck på Spara för att spara ändringarna.
  • Modification d’un automatisme

    Wiser micromodule pour volet roulant – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    suivantes : Changer l’icône . Renommer l’automatisme. Appuyer sur chaque condition pour modifier les paramètres. Pour supprimer une condition, faites-la glisser vers la gauche, puis appuyez sur (A) pour la supprimer. Appuyez sur ⊕ Ajouter une condition (B) pour ajouter une nouvelle condition. Pour
  • Einstellen der Geräteplatzierung

    Wiser Jalousieaktor 1fach UP – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    , dessen Standort Sie ändern möchten. Tippen Sie auf Platzierung , um den Setup-Bildschirm zu öffnen. Auf dem Bildschirm Geräteeinstellungen können Sie Neuer Raumname (A) eingeben oder einen vorhandenen Raum aus der Liste (B) auswählen. Wenn das Gerät bereits zugewiesen wurde, können Sie es aus dem vorhandenen Raum entfernen. Tippen Sie auf Aus Raum entfernen (C). Wenn die Änderungen abgeschlossen sind, tippen Sie auf Senden (D).
Page 868 of 989