Showing 871 - 880 of 1,622 results

Page 88 of 163
  • Création d’un automatisme

    Odace - Variateur rotatif universel connecté – Guide de l'utilisateur de l'appareil domestique Wiser

    . Mode Absence (activez ou désactivez) : Le mode Absence peut également déclencher un automatisme pour allumer les lumières, fermer les volets, etc. Reportez-vous à la rubrique Mode Absence dans le Guide de l’utilisateur du système correspondant. Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 conditions. Dans cet
  • Création d’un automatisme

    Wiser micromodule multifilaire pour variateur LED – Guide d'utilisation de l'appareil Wiser Home

    . Mode Absence (activez ou désactivez) : Le mode Absence peut également déclencher un automatisme pour allumer les lumières, fermer les volets, etc. Reportez-vous à la rubrique Mode Absence dans le Guide de l’utilisateur du système correspondant. Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 conditions. Dans cet
  • Creating an automation

    Odace - Connected Multiwire Universal Rotary Dimmer LED – Wiser Home Device user guide

    will be triggered based on a device status, such as the opening of a shutter or the detection of movement by a motion sensor. Away Mode (Enable or Disable): Away mode can also trigger an automation to turn on the lights, close the shutter etc. Refer to the Away Mode topic in the respective System
  • Dimmer

    System M and System D - Connected Push-button Module, 1-gang/2-gang – Wiser Home Device user guide

    Mode: You can enable RL-LED Mode if the 1-gang dimmer is connected to an LED lamp. It is recommended using this mode when you experience flickering of the bulb. Verify the lamp manufacturer’s specifications and the reduced power of the dimmer. D LED Indicator Behaviour: Tap to set the LED indicator
  • Ajouter un appareil

    Wiser Home – Guide de l’utilisateur du système (France)

    de code QR. Appuyez sur Suivant. Réglez l’appareil sur le mode d’appairage. L’application Wiser Home vous guide tout au long du processus d’appairage. Vous trouverez des informations détaillées concernant le mode d’appairage dans le guide de l’utilisateur de l’appareil correspondant. Reportez-vous à
  • Creating a Moment

    Exxact - Connected Thermostat Room/Floor 16 A – Wiser Home Device User Guide

    to set the condition. For example, select heating. Set the required temperature using the slider (D). If you move the slider to the bottom of the bar, Frost Protection mode is activated. In this mode, the system maintains the room temperature at 5 °C. When the desired condition is set, tap Set. Once
  • Resetting the device manually

    Wiser Smoke Alarm - Battery – Wiser Home Device user guide

    Resetting the device manually Resetting the device manually Resetting the device manually Short press (< 0,5 s) the Setup/Reset button 3 times and then long press the Setup/Reset button once for >10 s to reset the smoke alarm to factory default mode. All configuration data, user data and network data are deleted.
  • Configuring the device

    Exxact - Connected Multiwire Universal Rotary Dimmer LED – Wiser Home Device user guide

    of the device. B Location: Tap to assign the dimmer to any room (such as living room, bedroom, kitchen etc). For more information, refer to Setting the device location. C RL-LED Mode: You can improve the dimming quality in the app if you have problems with light flickering. Tap the toggle switch to
  • Configuring the device

    Odace - Connected Multiwire Universal Push-button Dimmer LED – Wiser Home Device user guide

    of the device. B Location: Tap to assign the dimmer to any room (such as living room, bedroom, kitchen etc). For more information, refer to Setting the device location. C RL-LED Mode: You can improve the dimming quality in the app if you have problems with light flickering. Tap the toggle switch to
  • Configuring the device

    Odace - Connected Multiwire Universal Rotary Dimmer LED – Wiser Home Device user guide

    of the device. B Location: Tap to assign the dimmer to any room (such as living room, bedroom, kitchen etc). For more information, refer to Setting the device location. C RL-LED Mode: You can improve the dimming quality in the app if you have problems with light flickering. Tap the toggle switch to
Page 88 of 163