Guide de l’utilisateur du système Wiser Home (France) - 14

Ajouter un appareil

Vous pouvez ajouter un nouvel appareil à tout moment.
NOTE:
  • La passerelle doit être installé(e) avant d’ajouter un appareil Wiser.

  • Ajoutez les appareils alimentés par le secteur avant les appareils alimentés par batterie. Reportez-vous à Sélection de l’emplacement de montage.

  • Les instructions fournies pour l’ajout de l’appareil sont génériques. Certaines étapes peuvent varier en fonction des types d’appareil. Vous trouverez des informations détaillées dans le guide de l’utilisateur de l’appareil correspondant. Reportez-vous à la Liste d'appareils Wiser pour les liens vers le guide de l’utilisateur de chaque appareil.

  1. Appuyez sur (A) dans la Liste d’appareils.
  2. Recherchez votre appareil en parcourant les catégories en haut de l’écran (B).
  3. Appuyez sur le Type d’appareil (C) que vous souhaitez ajouter et suivez les instructions dans l’application.
  4. Appuyez sur Scanner le code QR et autorisez l’application Wiser Home à accéder à votre caméra. Ensuite, scannez le code QR situé sur l’appareil.
    IMPORTANT:
    1. Le balayage du code QR ne s'applique pas à la passerelle / aux dispositifs suivants.

      Passerelle

      Passerelle Wiser HubR

      Dispositif

      • Dispositifs Airzone

      • EVlink Home Smart

      • PowerTag Energy

      • Schneider Charge

      • Wiser Prise Intelligente

      • Wiser Tête de Vanne Thermostatique

      • Wiser Thermostat d'Ambiance

      • Contrôleur Plancher Chauffant Wiser / Barrette de connexion

    2. Si vous rencontrez des difficultés pour lire le code QR, reportez-vous à Gestion des problèmes de code QR.
  5. Appuyez sur Suivant.
  6. Réglez l’appareil sur le mode d’appairage.

    L’application Wiser Home vous guide tout au long du processus d’appairage. Vous trouverez des informations détaillées concernant le mode d’appairage dans le guide de l’utilisateur de l’appareil correspondant. Reportez-vous à la Liste d'appareils Wiser pour les liens vers le guide de l’utilisateur de chaque appareil.

    Une fois l’appairage terminé, vous pouvez donner un nom à l’appareil.

  7. Saisissez un nom pour l’appareil.
  8. Appuyez sur Suivant.
  9. Attribuez l’appareil à une pièce existante ou créez une nouvelle pièce en saisissant un nom dans le champ.
  10. Appuyez sur Envoyer.
  11. Configurez les paramètres du variateur, tels que le mode de variation, le comportement à la mise sous tension et le niveau de luminosité, en fonction de vos préférences, puis appuyez sur Envoyer.

Vous pouvez maintenant commander l’appareil avec l’application Wiser Home. Vous trouverez des informations détaillées concernant la commande de vos appareils au chapitre Contrôle du système Wiser

NOTE: Selon le type d’appareil, d’autres fonctions sont disponibles. Vous trouverez des informations détaillées dans le guide de l’utilisateur de l’appareil correspondant. Reportez-vous à la Liste d'appareils Wiser pour les liens vers le guide de l’utilisateur de chaque appareil.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.