Showing 8,731 - 8,740 of 9,886 results

Page 874 of 989
  • Details

    PowerTag – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    > Details > Energiekosten (A). Wählen Sie einen Zeitraum aus, für den Kosten angezeigt werden sollen. Tage Monate Jahre Tippen Sie auf Meine Einsparungen (B), um die Ersparnisse und Einkommensgeschichte anzuzeigen. Meine Einsparungen ist nur in den folgenden Szenarien verfügbar: wenn Sie
  • Gerät verwenden

    Wiser Smarter Rauchmelder – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    dem sich der Rauchmelder befindet. Auf dem Bedienfeld Rauchmelder sehen Sie Folgendes: Aktueller Status des Rauchmelders (A) Historie (B) Die Seite Historie enthält Informationen über den Rauchmelder (Datum, Uhrzeit und Art des erkannten Alarms, weitere Informationen finden Sie unter Gerätehistorie
  • Paramétrer l’emplacement du dispositif

    Wiser détecteur de fumée sur batterie – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    la liste l’appareil dont vous souhaitez modifier l’emplacement. Appuyez sur Emplacement pour ouvrir l’écran de configuration. Sur l’écran Paramétrage de l’équipement, vous pouvez entrer Nouveau nom de pièce (A) ou sélectionner une pièce existante dans la liste (B). Si l’appareil est déjà affecté, vous pouvez le supprimer de la pièce existante. Appuyez sur Supprimer de la pièce (C). Une fois les modifications effectuées, appuyez sur Envoyer (D).
  • Changer l’orientation et l’emplacement des volets

    Odace - Interrupteur de commande de volet connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    : Dans la page de configuration du Mode Confort Saisonnier, appuyez sur Volets. Mettez à jour l’orientation des volets et appuyez sur Enregistrer. Si un volet recouvre une porte, appuyez sur Oui, j’ai des volets sur une porte pour définir son emplacement. Si aucun volet ne recouvre une porte, appuyez sur Non. Sélectionnez les volets couvrant les portes dans la liste (A) et appuyez sur Terminer.
  • Utilizar o dispositivo

    Plenum Airzone e Aidoo Pro - Ar condicionado – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    dispositivo apresenta as seguintes opções: A Toque no botão ativar/desativar para permitir ao sistema o seguimento de uma programação. B Toque para aceder ao ecrã Programação, onde pode editar uma programação. C Toque para adicionar o dispositivo à secção Dispositivos favoritos no ecrã Inicial. Para saber
  • Amazon Alexa™

    Plenum Airzone y Aidoo Pro - Aire acondicionado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    grados la temperatura de la planta superior» Aumentar la temperatura: «Alexa, aumenta 3 grados la temperatura en la planta superior» Ajustar la temperatura: «Alexa, ajusta la temperatura de la planta superior a 20 grados» Obtener la temperatura: «Alexa, ¿cuál es la temperatura de la planta superior?» Obtener el valor de consigna: «Alexa, ¿cuál es el ajuste de la planta superior?»
  • Elementos de mando

    Wiser Home – Guía del usuario del sistema (España y Portugal)

    Elementos de mando Elementos de mando Elementos de mando A Configuración Activa la red Wi-Fi ® temporal del Hub. Se utiliza durante el proceso de puesta en marcha y la resolución de problemas. B Anulación de calefacción* Al activar la anulación de calefacción, se encenderá el sistema de calefacción
  • Energy Domain without Grid

    Wiser Home – System User Guide (Spain and Portugal)

    Energy Domain without Grid Energy Domain without Grid Energy Domain without Grid You can monitor your energy consumption and production even without a grid monitoring device (PowerTag E). If standalone energy devices are installed in your home, the Energy Centre will be available to help you manage
  • Ladeberechtigung aktivieren

    Schneider Charge – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Missbrauch zu verhindern. Wenn die Ladeberechtigung nicht aktiviert ist, beginnt der Ladevorgang sofort, wenn das Ladegerät an das Elektrofahrzeug angeschlossen wird. Tippen Sie auf der Seite Übersicht auf Alle > Schneider Charge > Gerätedetails. Schalten Sie den Kippschalter (A) ein, um die
  • Justering af lysniveauet med appen

    Wiser Multiwire LED lysdæmper (Puck) – Brugervejledning til Wiser Home-enhed

    enhedens kontrolskærm for at øge/reducere lysstyrken (A). Du kan også tænde/slukke for lysdæmper på Enhedskontrolskærm, tryk på (B) for at tænde/slukke. Nogle lamper har et givent startpunkt. Når du tænder for pæren ved en lav lysstyrke, bliver den hurtigt meget lys og skifter derefter automatisk tilbage til den lavere lysstyrke. Dette er lampens funktionsmåde, og lysdæmperen kan ikke ændre den.
Page 874 of 989