DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-03

Justering af lysniveauet med appen

Ved at bruge Wiser Home-appen kan du øge/sænke lysstyrken i lysdæmper.
  1. Gå til fanen Styring, tryk på Alle Enheder eller på rumfanen, hvor lysdæmper er placeret.
  2. Træk skydebjælken op/ned på enhedens kontrolskærm for at øge/reducere lysstyrken (A).
    TIP: Du kan også tænde/slukke for lysdæmper på Enhedskontrolskærm, tryk på (B) for at tænde/slukke.

    BEMÆRK: Nogle lamper har et givent startpunkt. Når du tænder for pæren ved en lav lysstyrke, bliver den hurtigt meget lys og skifter derefter automatisk tilbage til den lavere lysstyrke. Dette er lampens funktionsmåde, og lysdæmperen kan ikke ændre den.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?