DUG_PowerTag-E_WH-10

Details

Unter Details finden Sie Informationen zur Jahresrechnung für den festgelegten Tarif. Dies hilft Ihnen dabei, den Energieverbrauch zu überwachen.
Ausführliche Informationen finden Sie unter Details.
So rufen Sie Details auf:
  1. Tippen Sie in der unteren Navigationsleiste auf > Details > Energiekosten (A).

  2. Wählen Sie einen Zeitraum aus, für den Kosten angezeigt werden sollen.

    • Tage

    • Monate

    • Jahre

  3. Tippen Sie auf Meine Einsparungen (B), um die Ersparnisse und Einkommensgeschichte anzuzeigen.

    WICHTIG: Meine Einsparungen ist nur in den folgenden Szenarien verfügbar:
    • wenn Sie PowerTag für Solar oder Solar mit Batterie (Kombi) installiert haben.

    • wenn Sie die Funktion Wiser Home AI aktiviert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Wiser Home AI.

    HINWEIS: Bitte lesen Sie die Beschreibung unter den Bildern.

    Energiekosten mit installiertem PowerTag für Netz und Verbraucher

    Energiekosten mit dem PowerTag und Solar

    Energiekosten mit dem PowerTag, Solar und Wiser Home AI

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?