Showing 8,781 - 8,790 of 9,886 results

Page 879 of 989
  • Justering af lysniveauet med appen

    Wiser Multiwire LED lysdæmper (Puck) – Brugervejledning til Wiser Home-enhed

    enhedens kontrolskærm for at øge/reducere lysstyrken (A). Du kan også tænde/slukke for lysdæmper på Enhedskontrolskærm, tryk på (B) for at tænde/slukke. Nogle lamper har et givent startpunkt. Når du tænder for pæren ved en lav lysstyrke, bliver den hurtigt meget lys og skifter derefter automatisk tilbage til den lavere lysstyrke. Dette er lampens funktionsmåde, og lysdæmperen kan ikke ændre den.
  • Indsigter

    Wiser Home – Systembrugervejledning (Danmark)

    information henvises der til brugervejledningen til den pågældende enhed. Tryk på Energiomkostninger (A) for en mere detaljeret oversigt. Tryk banneret (B) for at aktivere funktionen Reducer min regning. Wiser Home AI er en funktion, der gør det muligt for brugere at reducere elektricitetsomkostningerne ved
  • Använda enheten

    Exxact – 1-kanals/2-kanals uppkopplad trådlös tryckknapp – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    Använda enheten Använda enheten Använda enheten På enhetskontrollskärmen kan du konfigurera en åtgärd/ett scenario för den trådlösa brytaren och för att styra olika inställningar. På fliken Kontroll väljer du trådlös brytare. På enhetskontrollskärmen visas följande alternativ: A Tryck för att
  • Pairing Wireless Switch with Single Socket Outlet

    Exxact - Connected Single Socket Outlet 16 A – Wiser Home Device user guide

  • Ställ in rumstemperaturen manuellt

    Exxact – Uppkopplad rums-/golvtermostat 16 A – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

  • Google Home

    Renova – Uppkopplad rums-/golvtermostat 16 A – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

  • About the device

    Unica - Connected Motion Sensor with Dimmer LED – Wiser Home Device user guide

    About the device About the device About the device The Connected Motion Sensor with Dimmer LED (hereinafter referred to as Motion Sensor Dimmer) detects moving heat sources (e.g. persons) and can dim ohmic, inductive or capacitive loads and switch them on for a settable overtravel time. Control
  • Paramétrer l’emplacement du dispositif

    Unica - Détecteur de mouvement avec variation de lumière LED – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    la liste l’appareil dont vous souhaitez modifier l’emplacement. Appuyez sur Emplacement pour ouvrir l’écran de configuration. Sur l’écran Paramétrage de l’équipement, vous pouvez entrer Nouveau nom de pièce (A) ou sélectionner une pièce existante dans la liste (B). Si l’appareil est déjà affecté, vous pouvez le supprimer de la pièce existante. Appuyez sur Supprimer de la pièce (C). Une fois les modifications effectuées, appuyez sur Envoyer (D).
  • Setting the LED indicator behaviour

    Exxact - Connected Double Socket Outlet 16A – Wiser Home Device user guide

    Connected Socket LED Indicator Behaviour (A) and select one of the following options as per your preference: LED On when Power is On The LED turns ON when the device is ON. LED Off when Power is On The LED turns OFF when the device is ON. Always Off The LED stays OFF all the time. Always On The LED stays ON all the time. Tap Done.
  • Oprettelse af en automatisering

    Wiser 16 A relæ til styring af temperatur – Brugervejledning til enheden

    dine behov. Tryk på på Hjem-skærmen. Gå til Automatisering > for at oprette en automatisering. Der kan tilføjes maksimalt 10 automatiseringer. Tryk på Hvis (A) og vælg én af følgende betingelser (B): Alle forhold: Dette udløser kun en handling, når alle betingelser er opfyldt. Enhver tilstand: Dette
Page 879 of 989