SUG_DA_WH-02

Indsigter

Indsigt giver oplysninger om den årlige regning med den fastsatte tarif. Funktionen hjælper med at holde styr på din energi.

BEMÆRK: Denne mulighed for fastsættelse af tarif er kun tilgængelig, hvis du har en energienhed installeret i hjemmet. For yderligere oplysninger henvises til brugervejledningen til den pågældende enhed.

  1. Tryk på Energiomkostninger (A) for en mere detaljeret oversigt.

    Tryk banneret (B) for at aktivere funktionen Reducer min regning. Wiser Home AI er en funktion, der gør det muligt for brugere at reducere elektricitetsomkostningerne ved at tilføje energitunge enheder som f.eks. EV-oplader (EVlink Home Smart, Schneider Charge) eller resistive vandvarmere (styret med en Wiser Power Puck). Den anvendes med variable takster, som f.eks. spidsbelastnings- og lavpristariffer, og afhænger af, at brugeren besvarer rutinemæssige spørgsmål. Se Wiser Home AI for detaljerede oplysninger.

  2. Du kan ændre det viste tidsformat (dage, måneder og år).

    VIGTIG: Hvis du har installeret PowerTag på solenergi eller solenergi med batteri kan Mine besparelser ses som besparelser og indtjeningshistorik.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?