Showing 8,841 - 8,850 of 9,886 results

Page 885 of 989
  • LED Indication

    Ovalis - Connected Blind Control Switch – Wiser Home Device user guide

    Status Press the push button 3 times and hold it down once for > 10 s. After 10 s, the LED blinks red. The device is in reset mode. It is reset to the factory settings after 10 seconds. The device then restarts and the LED blinks green for a few seconds and then stays amber. Identifying the
  • Alarm bei übermäßigem Verbrauch einrichten

    Wiser Home – Systemhandbuch (Deutschland, Österreich)

    Alarmmeldungen auf Einen neuen Alarm erstellen (A) Wählen Sie den Typ des Alarms als Übermäßiger Verbrauch (B). Wählen Sie das Gerät aus der Geräteliste aus und tippen Sie auf Weiter (C) Tippen Sie auf das Symbol (D) und stellen Sie den Grenzwert für die Leistungsaufnahme ein, die Sie als normal für das
  • LED Indication

    Unica - Connected Universal Rotary Dimmer LED – Wiser Home Device User Guide

    Status Press the push button 3 times and hold it down once for > 10 s. After 10 s, the LED blinks red. The device is in reset mode. It is reset to the factory settings after 10 seconds. The device then restarts and the LED blinks green for a few seconds and then stays amber. Identifying the
  • LED Indication

    Unica - Connected Blind Control Switch – Wiser Home Device user guide

    Status Press the push button 3 times and hold it down once for > 10 s. After 10 s, the LED blinks red. The device is in reset mode. It is reset to the factory settings after 10 seconds. The device then restarts and the LED blinks green for a few seconds and then stays amber. Identifying the
  • Emparejamiento del interruptor inalámbrico con una toma de corriente sencilla

    System M y Sistema D - Toma de corriente inteligente, 1 elemento, 16 A – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

  • Henkilökohtaisten energiatietojen ottaminen käyttöön

    PowerTag Energy – Wiser Home Laitteen käyttöopas

    Energian koontinäyttö > Insights, ja napauta sitten käynnistyskuvaa (A). Älä vahingossa sulje käynnistyskuvaa, sillä palautuminen näkyviin kestää 2 viikkoa ja viimeisen muistutuksen palautuminen 6 viikkoa. Lue opetusohjelman tiedot ja valitse Seuraava kahdesti ja valitse Avaa energiatiedot. Lue
  • LED-Helligkeit einstellen

    Wiser Smarter Rauchmelder – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    30 Sekunden warten, bis die Standby-LED erlischt, dann wird die Helligkeitsstufe gespeichert. LED-Helligkeit mit der App ändern Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf . Tippen Sie auf Geräte Rauchmelder LED-Anzeige (A). Drücken Sie kurz die Setup/Reset-Taste (S/R) am Gerät, um es vor Änderung der Helligkeitsstufe zu aktivieren. Wählen Sie in der App eine der folgenden Optionen (B) aus: Maximum Minimum Tippen Sie auf OK.
  • Exportation de l'historique des frais

    Schneider Charge – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    , vous pouvez contrôler le flux de puissance et la consommation d'énergie dans l'onglet Énergie. Pour plus d’informations, consultez En direct. Tapez sur à chaque cycle de charge pour connaître le coût de charge de la session. Tapez sur (A) puis sur Exporter l'historique des charges (B) pour exporter
  • Einstellen des Lux-Werts

    Bewegungsmelder ARGUS 220-360 – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    ). Wenn Sie auf Benutzerdefinierter Lux-Wert tippen, ziehen Sie den Schieberegler (A) nach rechts/links, um den Lux-Schwellenwert einzustellen. Tippen Sie auf Einstellung. Tippen Sie auf Aktuellen Lux-Wert verwenden,um die aktuelle Umgebungslichtstärke als Schwellenwert für den Lux-Wert festzulegen. Der eingestellte Lux-Schwellenwert darf 2000 nicht überschreiten.
  • Säkerhetsinformation

    Exxact – Strömställare 10 A uppkopplad – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

Page 885 of 989