DUG_SysM/SysD SSO_WH-07

Emparejamiento del interruptor inalámbrico con una toma de corriente sencilla

  1. Realice 5 pulsaciones cortas consecutivas y con gran rapidez del pulsador de arriba en el interruptor inalámbrico.
    El LED de estado parpadea en verde.

  2. Realice 5 pulsaciones cortas consecutivas y con gran rapidez del pulsador de la toma de corriente.
    El LED de estado parpadea en verde.

    Si el emparejamiento se realiza correctamente, el LED verde del interruptor inalámbrico y la toma de corriente dejarán de parpadear.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?