Showing 9,001 - 9,010 of 9,886 results

Page 901 of 989
  • POISSA KOTOA -tila

    Wiser patteritermostaatti – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    POISSA KOTOA -tila POISSA KOTOA -tila POISSA KOTOA -tila Kun POISSA KOTOA -tila (A) on käytössä, kaikkien huoneiden lämpötilaksi asetetaan poissa kotoa -lämpötila (oletus 16 °C). Se näyttää valintamerkin Automaatio-sivulla, kun se on käytössä. Löydät sen Automaatio-valikosta napauttamalla
  • Esimerkki automaatiosta

    Wiser huonetermostaatti – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    > . Lisää ehto valitsemalla Lisää ehto > Laitteen tilan muutos > Lämpötila-/kosteusmittari > Lämpötila. Aseta lämpötilaksi 18 °C (A) ja ehdoksi vähemmän kuin (B) ja napauta Aseta. Lue tiedot ja valitse OK. Lisää toiminto napauttamalla Sitten > Lisää toiminto > Laitteen hallinta >
  • Managing Matter Connection

    Wiser Home – System User Guide (France)

    network and try connecting again. Refer to Commissioning Wiser Hub to Matter Ecosystem to rejoin the matter network. If you want to completely remove the network from the Matter network. Make sure you remove the network from your third-party app as well. Add a new connection: Tap this option to add new connections to the Matter network. Refer to Commissioning Wiser Hub to Matter Ecosystem to add new connection.
  • Managing Matter Connection

    Wiser Home – System User Guide (Germany, Austria)

    network and try connecting again. Refer to Commissioning Wiser Hub to Matter Ecosystem to rejoin the matter network. If you want to completely remove the network from the Matter network. Make sure you remove the network from your third-party app as well. Add a new connection: Tap this option to add new connections to the Matter network. Refer to Commissioning Wiser Hub to Matter Ecosystem to add new connection.
  • Appairage d’un commutateur sans fil avec un interrupteur à relais

    Unica - Interrupteur à relais 10 A connecté – Guide de l'utilisateur du dispositif Wiser Home

  • Configuración del comportamiento del indicador LED

    Unica - Interruptor 10A conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    . Pulse Dispositivos Luces. Seleccione el dispositivo que desea actualizar y pulse Comportamiento del indicador LED. Si no puede encontrar esta opción en su aplicación, reinicie el dispositivo a los valores por defecto de fábrica y realice el proceso de emparejamiento. Seleccione una de las siguientes
  • Dépannage

    Unica - Interrupteur variateur universel LED connecté – Guide de l'utilisateur de l'appareil Wiser Home

    incompatible avec le variateur). L’appareil n’est pas prêt à être appairé une fois qu’il a été supprimé de l’application. Rétablir les réglages d’usine par défaut (reportez-vous à la section Réinitialisation de l’appareil).
  • Configuración del comportamiento del indicador LED

    Unica - Regulador universal giratorio conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    . Pulse Dispositivos Luces. Seleccione el dispositivo que desea actualizar y pulse Comportamiento del indicador LED. Si no puede encontrar esta opción en su aplicación, reinicie el dispositivo a los valores por defecto de fábrica y realice el proceso de emparejamiento. Seleccione una de las siguientes
  • Eksempel på en automatisering

    Wiser Røgsensor Batteri – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    ; Ændring af enhedens status > Røgalarm. Tryk på Røgalarm (A) i menuen Vælg funktion. Tryk på > Indstil for at ændre statussen til Røg detekteret. For at tilføje en handling skal du trykke på Og så > Tilføj en handling > Send besked > Giv mig besked. Læs oplysningerne, og tryk på OK
  • Suppression de l’appareil dans le système Wiser

    Odace - Interrupteur de commande de volet connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    , appuyez sur . Appuyez sur Appareils > Volets > Interrupteur de commande de volet ou Lames de volet > Supprimer (A). La suppression de l’appareil réinitialise l’interrupteur de commande de volet. La LED commence à clignoter en orange, indiquant que l’interrupteur de commande de volet est prêt
Page 901 of 989