DUG_Smoke alarm DC_WH-03

Eksempel på en automatisering

I eksemplet nedenfor får du en notifikation i din app, når der detekteres røg.
  1. Gå til Automatisering > for at oprette en automatisering.
  2. For at tilføje en betingelse skal du trykke på Tilføj betingelse > Ændring af enhedens status > Røgalarm.
  3. Tryk på Røgalarm (A) i menuen Vælg funktion.
  4. Tryk på > Indstil for at ændre statussen til Røg detekteret.
  5. For at tilføje en handling skal du trykke på Og så > Tilføj en handling > Send besked > Giv mig besked.
  6. Læs oplysningerne, og tryk på OK.
  7. Indtast navnet på automatiseringen, og tryk på Gem.
    TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der repræsenterer din automatisering, ved at trykke på .
    Du kan aktivere eller deaktivere gemte automatiseringer på fanen Automatisering med (B).
Du vil modtage en notifikation, når automatiseringen udløses.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?