DUG_Patteritermostaatti_WH-07

POISSA KOTOA -tila

Kun POISSA KOTOA -tila (A) on käytössä, kaikkien huoneiden lämpötilaksi asetetaan poissa kotoa -lämpötila (oletus 16 °C). Se näyttää valintamerkin Automaatio-sivulla, kun se on käytössä. Löydät sen Automaatio-valikosta napauttamalla Automaatio-välilehteä Aloitusnäytön alaosassa.

Kun POISSA KOTOA -tila on aktiivinen, se vaikuttaa vain huoneisiin, joiden asetusarvon lämpötilat ovat korkeammat kuin POISSA KOTOA -tilan lämpötila. Jos esimerkiksi jokin huone on määritetty arvoon 5 °C, POISSA KOTOA -tila ei pakota sitä Poissa kotoa -tilan lämpötilaan.

Vaikka POISSA KOTOA -tila ohittaa tehostuksen ja huoneet, jotka noudattavat tai eivät noudata aikataulua, voidaan silti manuaalisesti muuttaa asetusarvon lämpötilaa ja tehostaa yksittäisiä huoneita POISSA KOTOA -tilan aktivoinnin jälkeen. Kuumaa vettä voidaan myös tehostaa tai ottaa käyttöön manuaalisesti.

Kaikki huoneet ja kuuma vesi näyttävät niiden POISSA KOTOA -tilan arvot. Kuuma vesi kytketään pois päältä, jos olet aktivoinut tämän vaihtoehdon POISSA KOTOA -tilan näytöllä.

HUOMAUTUS: Nykyistä lämpötilaa ei näytetä, kun POISSA KOTOA -tila on aktivoitu.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?