Showing 9,021 - 9,030 of 9,886 results

Page 903 of 989
  • Appairage d’un commutateur sans fil avec un variateur rotatif

    Odace - Variateur rotatif connecté universel LED 2fils / 3 fils – Wiser Home Dispositif Guide de l'utilisateur

    -poussoir supérieur (A). La LED d’état clignote en vert. Retirez le bouton du variateur rotatif et appuyez brièvement 5 fois de suite rapidement sur le bouton-poussoir. La LED d’état clignote en vert. La lumière connectée au variateur rotatif clignote quelques fois. La LED d’état cesse de clignoter en vert sur le commutateur sans fil et le variateur rotatif. Le variateur rotatif peut désormais être commandé par le commutateur sans fil.
  • Réglage du minuteur de détection de mouvement

    Unica - Détecteur de mouvement avec interrupteur 10 A connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

  • Ajuste de la duración de configuración

    Sistema M y sistema D - Módulo soporte de tecla simple/doble conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Ajuste de la duración de configuración Ajuste de la duración de configuración Ajuste de la duración de configuración Cada motor de persiana varía en el tiempo que se tarda en completar el movimiento de apertura/cierre (es decir, de inicio a final). Por lo tanto, el tiempo de apertura/cierre de la
  • Suppression de l’appareil dans le système Wiser

    Ovalis - Interrupteur de commande de volet connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    , appuyez sur . Appuyez sur Appareils > Volets > Interrupteur de commande de volet ou Lames de volet > Supprimer (A). La suppression de l’appareil réinitialise l’interrupteur de commande de volet. La LED commence à clignoter en orange, indiquant que l’interrupteur de commande de volet est prêt
  • Handbedienung

    System M und System D - Connected Taster-Modul, 1fach/2fach – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    . Rollladen Mit dem Jalousieschalter-Einsatz können Sie die Jalousie nach oben oder unten bewegen und die Lamellenposition einstellen. Langes Drücken (> 0,5 s), um die Jalousie nach oben oder unten zu bewegen (A). Drücken Sie auf (ʌ), um die Jalousie zu öffnen. Drücken Sie auf (v), um die Jalousie
  • Redefinir o dispositivo no Quick Home Connect

    Sistema M e Sistema D - Botão de pressão conectável simples/duplo – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Redefinir o módulo de botão de pressão Quando a reinicialização for realizada com sucesso. O interruptor e o dispositivo sem fios voltam às predefinições de fábrica. Integração no Sistema Wiser Se pretender integrar os dispositivos no Sistema Wiser, redefina todos os dispositivos no Home Quick Connect e consulte o emparelhamento do dispositivo com o Wiser Hub/Gateway.
  • Repor o dispositivo

    Sistema M e Sistema D - Botão de pressão conectável simples/duplo – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Repor o dispositivo Repor o dispositivo Repor o dispositivo Pode repor o botão de pressão para as predefinições de fábrica. Pode ser reposto manualmente em qualquer altura, por exemplo, quando o hub for substituído. Pressione ligeiramente a parte superior central do botão de pressão 3 vezes e
  • Gerät verwenden

    Wiser Dimmaktor 1fach UP – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    dem Bildschirm zur Gerätesteuerung werden die folgenden Optionen angezeigt: A Ziehen Sie den Schieberegler nach oben/unten, um die Helligkeit zu erhöhen/zu verringern. B Antippen, um das Gerät manuell ein- oder auszuschalten. C Antippen, um zum Zeitplanbildschirm weitergeleitet zu werden, wo Sie
  • Réglage du niveau de luminosité à l’aide de l’application

    Wiser micromodule pour variateur – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    , appuyez sur Tous les appareils ou sur l’onglet de la pièce où se trouve le Puck. Sur l’écran de contrôle de l’appareil, faites glisser la barre coulissante vers le haut/bas pour augmenter/réduire la luminosité (A). Vous pouvez également activer/désactiver le Puck sur l’écran de contrôle de l’appareil. Appuyez sur (B) pour l’activer/le désactiver.
  • Inställning av lägsta och högsta ljusstyrka

    Wiser dimmerpuck LED – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

    . Tryck på Enheter Mikromoduldimmer . Dra skjutreglaget för att öka eller minska Minsta ljusstyrka och Maximal ljusstyrka (A). Om ljuset inte börjar bli starkare från 0 %, justera minimivärdet till den punkt där ljuset faktiskt börjar bli starkare. På samma sätt, för maximal ljusstyrka, ställ in maximal
Page 903 of 989