DUG_Módulo de botão de pressão simples/duplo_WH-08

Repor o dispositivo

Pode repor o botão de pressão para as predefinições de fábrica. Pode ser reposto manualmente em qualquer altura, por exemplo, quando o hub for substituído.

Pressione ligeiramente a parte superior central do botão de pressão 3 vezes e mantenha-o pressionado durante 10 segundos para repor o dispositivo para o modo de predefinição de fábrica.

SUGESTÃO: No caso do botão de pressão duplo, prima ligeiramente o botão de pressão superior direito 3 vezes sem o soltar durante 10 segundos para repor o dispositivo no modo de predefinição de fábrica.
NOTA: Todos os dados de configuração, dados de utilizadores e dados de rede são eliminados.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?