DUG_Odace multifilaire rotatif variateur de_WH-00

Appairage d’un commutateur sans fil avec un variateur rotatif

  1. Retirez l’enjoliveur du commutateur sans fil et appuyez brièvement 5 fois de suite rapidement sur le bouton-poussoir supérieur (A).
    La LED d’état clignote en vert.
  2. Retirez le bouton du variateur rotatif et appuyez brièvement 5 fois de suite rapidement sur le bouton-poussoir.
    La LED d’état clignote en vert.

    La lumière connectée au variateur rotatif clignote quelques fois. La LED d’état cesse de clignoter en vert sur le commutateur sans fil et le variateur rotatif. Le variateur rotatif peut désormais être commandé par le commutateur sans fil.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?