Showing 9,151 - 9,160 of 9,886 results

Page 916 of 989
  • Exxact – 2-vägsuttag 16A jordat, uppkopplat

    41 29 70 00 www.se.com Exxact – 2-vägsuttag 16A jordat, uppkopplat Exxact – 2-vägsuttag 16A jordat, uppkopplat WDE002182WDE003382WDE004384 Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison Frankrike +33 (0) 1 41 29 70 00 www.se.com Om enheten Om enheten Uppkopplat uttag 2-vägs 16 A
  • Manual operation

    System M and System D - Connected Push-button Module, 1-gang/2-gang – Wiser Home Device user guide

    . Shutter: With the shutter insert, you can move the shutter up or down and adjust the slat position. Long press (> 0,5 s) to move the blind up or down (A). Press (ʌ) to open the blind. Press (v) to close the blind. Shutter: Short press (<0,5 s) to stop the moving blind (B). Shutter with tilting slats: Short press (<0,5 s) to adjust the slat position (C).
  • Pausieren des saisonalen Komfortmodus

    System M und System D - Connected Taster-Modul, 1fach/2fach – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    der Registerkarte Steuerung die Jalousie, für die Sie den saisonalen Komfortmodus pausieren möchten. Tippen Sie auf die Auf-/Ab-Taste (A), um die Jalousie in die gewünschte Position zu bringen. Tippen Sie auf die Schaltfläche Pause, um die Zeit auszuwählen, für die Sie den saisonalen Komfortmodus
  • Utilisation de l’appareil

    Wiser micromodule pour variateur – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    . L’écran de contrôle de l’appareil affiche les options suivantes: A Faites glisser la barre coulissante vers le haut/bas pour augmenter/réduire la luminosité. B Appuyez pour allumer ou éteindre manuellement l’appareil. C Appuyez pour vous rediriger vers l’écran Programme, dans lequel vous pouvez
  • Væk-tilstand

    Wiser radiator termostat – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    Væk-tilstand Væk-tilstand Væk-tilstand Når Væk-tilstand (A) er aktiveret, indstilles alle rum til Væk-temperaturen (standard 16 °C). Der vises et flueben på siden "Automatisering", når den er aktiv. Du kan finde det i menuen "Automatisering" ved at trykke på fanen "Automatisering" nederst i Hjem
  • LED Indications

    Wiser Window/Door Sensor – Wiser Home Device user guide

    LED Indication Status LED blinks amber once per minute. The battery is low (< 10 %), replace the battery. A notification pop-up will appear on the app. Identifying the device LED Indication Status LED blinks green. Sensor is connected to the Wiser Hub. This function is initiated from the app to identify the sensor.
  • Utilisation de l’appareil

    Unica - Variateur rotatif universel connecté – Guide de l'utilisateur de l'appareil domestique Wiser

    . A Faites glisser la barre coulissante vers le haut/bas pour augmenter/réduire la luminosité. B Appuyez pour allumer ou éteindre manuellement l’appareil. C Appuyez pour vous rediriger vers l’écran Programme, dans lequel vous pouvez créer un programme. Pour plus d’informations, reportez-vous à la
  • Exemple d’automatisme

    Wiser détecteur de fumée sur batterie – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    > Changement d’état d’un appareil > Détecteur de fumée. Dans le menu Sélectionner une fonction, appuyez sur Détecteur de fumée (A). Pour modifier le statut en Détection de fumée, appuyez sur > Set. Pour ajouter une action, appuyez sur Alors > Ajouter une action > Envoyer une
  • Exempel på automation

    Wiser-brandvarnare med batteri – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    ; Brandvarnare. I menyn Välj funktion trycker du på Brandvarnare (A). Om du vill ändra status till Rök detekterad trycker du på > Ställ in. Lägg till en åtgärd genom att trycka på Sedan > Lägg till en åtgärd > Skicka meddelande > Meddela mig. Läs informationen och tryck på OK. Ange automationens
  • Google Home

    Odace - Thermostat connecté filaire 2 A – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

Page 916 of 989