DUG_Odace - Thermostat 2 A_WH-07

Google Home

Google Home est une marque de d'assistant vocal intelligent. Vous pouvez utiliser Google Assistant pour demander des informations ou effectuer une action à l'aide d'une variété de commandes.

Commandes Wiser courantes pour Google Home :

  • Question : « OK Google, l’eau chaude est-elle activée ? »

  • Commande d’eau chaude : « OK Google, allume/éteins l’eau chaude »

  • Température ambiante : « OK Google, à quelle température est (nom de la pièce) ? »

  • Régler la température : « OK Google, règle (nom de la pièce) sur XX degrés »

  • Augmenter la température : « OK Google, augmente la valeur de consigne de XX degrés »

  • Régler la température : « OK Google, règle (nom de la pièce) sur XX degrés »

Modifications effectuées avec Google Home

Toutes les modifications sont effectuées à l'aide d'une commande vocale liée au thermostat, valable pendant une heure ou jusqu'à l'évènement programmé suivant. L’utilisateur ne peut pas modifier cette action. Cela s'applique également aux augmentations déclenchées par le thermostat de radiateur.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?