Showing 9,181 - 9,190 of 9,886 results

Page 919 of 989
  • Laitteen käyttäminen

    Wiser-mikromoduuli – Laitteen käyttöopas

    ; Lämminvesivaraajapäästäksesi ohjauspaneeliin. Laitteen ohjaus -näytöllä näkyy seuraavaa: A Istunnon kokonaisenergiankulutus B Napauta laitteen kytkemiseksi manuaalisesti PÄÄLLE/POIS. C Laitetta voidaan ohjata ja se voidaan käynnistää aikataulun mukaan. Voit vaihtaa mihin tahansa seuraavista ajoitustiloista: Manuaalinen
  • Información sobre el dispositivo

    Control PowerTag – Guía del usuario del dispositivo

    (TL). El PTC tiene un contacto de relé sin tensión que proporciona control de cargas de 230 VCA hasta 2 A. La tecnología Zigbee simplifica las operaciones de cableado y puesta en servicio: no se requiere cableado para que los módulos del Control PowerTag se comuniquen con el Wiser Hub. Escalabilidad
  • Caractéristiques techniques

    PowerTag Control – Guide de l’utilisateur de l’appareil

    V CA, contact sec Type de relais Normalement Ouvert ou Normalement Fermé Tension applicable en sortie 230 V CA ± 20 % Courant minimum/maximum en sortie 10 mA/2 A Type de l’ordre de sortie Impulsion ou verrouillage Longueur d’impulsion en mode de commande avec relais d’impulsion Nominal : 300 ms
  • Laitteen konfigurointi

    PowerTag Control – Laitteen käyttöopas

    määritetty) ja valitse laite, jonka haluat määrittää Voit myös avata laitteen tietonäytön valitsemalla Laitteen asetukset ohjauspaneelista. A Zigbee-signaalin voimakkuuden ilmaisin: Zigbee-signaalin voimakkuuden ilmaisin, joka näyttää laitteen senhetkisen signaalinvoimakkuuden. Hyvä signaali (välillä 0 ja
  • Wiser Home AI:n käyttäminen

    Wiser Home – Järjestelmän käyttöopas (Ruotsi, Suomi)

    Wiser Home AI:n käyttäminen Wiser Home AI:n käyttäminen Wiser Home AI:n käyttäminen Wiser Home -sovelluksen avulla voit tarkastella kuinka laitteita ohjataan ja aikataulutetaan käyttöä varten. Laitteen ohjausnäyttö Laitteen ohjausnäytöllä: A Osoittaa laitteen seuraavan päällekytkentäaikataulun
  • Indstilling af lux-niveau

    ARGUS bevægelsessensor udendørs 360 – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    belysning. Enheden fungerer, når lux-niveauet er under 50. Denne funktion bruges normalt til udendørs belysning. Brugerdefineret lux-værdi: Dette muliggør manuel indstilling af lux-grænseværdien (fra 0 til 2000). Tryk på Brugerdefineret lux-værdi, og træk derefter skyderen (A) mod højre/venstre for
  • Setting the room temperature manually

    Exxact - Connected Thermostat Room/Floor 16 A – Wiser Home Device User Guide

  • Säkerhetsinformation

    Renova – Uppkopplad rums-/golvtermostat 16 A – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

  • LED indications

    LK FUGA® - Wiser wireless socket outlet 1½ M – Wiser Home Device user guide

    LED indications LED indications LED indications Pairing the device User Action LED Indication Status Press the push button 3 times LED blinks amber, once per second. Pairing mode is active for 30 seconds. When pairing is completed, LED displays solid green for a time, before turning Off. Resetting
  • Ställa in golvsensorns övre/nedre gräns

    Wiser 16A relä för temperaturreglering – Användarguide för enheten

    gränserna. För att ställa in golvsensorns temperaturgräns: På startskärmen trycker du på . Tryck på Enheter Klimat 16A Relä . Tryck på Golvsensorns övre gräns/Golvsensorns nedre gräns (A) och ställ in den övre/nedre temperaturgränsen. Det övre gränsintervallet är 5 °C till 40 °C. Det nedre gränsintervallet är 4 °C till 39 °C. Tryck på OK. Du kan välja Inaktiverad, om det inte är nödvändigt att ställa in golvsensorns gräns.
Page 919 of 989