SUG_SV_FI_WH-04

Wiser Home AI:n käyttäminen

Wiser Home -sovelluksen avulla voit tarkastella kuinka laitteita ohjataan ja aikataulutetaan käyttöä varten.

Laitteen ohjausnäyttö

Laitteen ohjausnäytöllä:

A

Osoittaa laitteen seuraavan päällekytkentäaikataulun mukaisen ajan.

B

Näyttää kuorman aktivoinnin aikataulun seuraaville 24 tunnille.

HUOMAUTUS: Selaa vaihtoehtoja koko aikataulun näkemiseksi.

Aikataulu

Voit vaihtaa ajoitustilan Wiser Home AI:hin milloin tahansa.

  1. Napauta (C) alavalikon avaamiseksi.

  2. Napauta (D) vaihtaaksesi ajoitustilan Wiser Home AI:hin.

POISSA KOTOA -tila

Jos haluat aktivoida POISSA KOTOA -tilan Wiser Home AI:n kanssa. POISSA KOTOA -tila ohittaa Wiser Home AI -komennot, jolloin kodin tilaa voidaan sopeuttaa sujuvasti, kun olet poissa. Katso lisätietoja POISSA KOTOA ‑tilasta kohdasta POISSA KOTOA -tila.

Insights

Kohdasta > Insights löydät lisätietoja tulevista aikatauluista laitteille, joille Wiser Home AI on otettu käyttöön.

HUOMAUTUS: (E) Antaa reaaliaikaisia hälytyksiä ja suosituksia, jotka ilmoittavat mahdollisista poikkeavuuksista, ominaisuuden toimintahäiriöistä tai optimointimahdollisuuksista. Näiden ilmoitusten avulla voit ryhtyä toimiin ajoissa ja maksimoida yleistä suorituskykyä ja energiatehokkuutta.

Jos haluat tarkastella, kuinka paljon rahaa säästyy Wiser Home AI ‑ratkaisun avulla, tutustu kohtaan Insights.

HUOMAUTUS: Säästöt näytetään valitsemasi tarjouksen mukaisesti.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?