Showing 9,191 - 9,200 of 9,886 results

Page 920 of 989
  • Réglage du niveau de luminosité minimal et maximal

    Wiser micromodule pour variateur – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    LED. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur . Appuyez sur Equipements Micromodulepour variateur de lumière. Faites glisser la barre de défilement pour augmenter ou réduire la luminosité minimale et la luminosité maximale (A). Si la lumière ne commence pas à s'intensifier à partir de 0 %, ajustez le
  • Betjening af enheden ved hjælp af Wiser Home-appen

    Wiser radiator termostat – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    viser følgende muligheder: A Tryk på drejekontakten for at lade systemet følge en tidsplan. B Tryk for at blive omdirigeret til skærmen Tidsplan, hvor du kan oprette en tidsplan. C Tryk for at tilføje enheden til afsnittet Favoritenheder på Hjem-skærmen. Når du føjer det til dine favoritter. Få mere
  • Away Mode

    Wiser Home – System User Guide (Germany, Austria)

    Away Mode Away Mode Away Mode The Away Mode is designed to set your home in a sensible state when you are away for longer periods (e.g. being away for the weekend). It temporarily overrides the normal controls (e.g. moments, automation) implemented in the hub. When you disable away mode, the
  • LED Indication

    Odace - Connected Universal Push-button Dimmer LED – Wiser Home Device User Guide

    Status Press the push button 3 times and hold it down once for > 10 s. After 10 s, the LED blinks red. The device is in reset mode. It is reset to the factory settings after 10 seconds. The device then restarts and the LED blinks green for a few seconds and then stays amber. Identifying the
  • Exportation de l'historique des frais

    Mureva EVlink – Guide de l'utilisateur de l'appareil domestique Wiser

    EVlink Socket, vous pouvez surveiller le flux d'énergie et la consommation d'énergie dans l'onglet Énergie. Pour plus d’informations, consultez En direct. Tapez sur à chaque cycle de charge pour connaître le coût de charge de la session. Tapez sur (A) puis sur Exporter l'historique des charges (B
  • Módulo de control de cargas

    Schneider Charge – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    datos de consumo se miden mediante un transformador de corriente instalado en la parte inferior del disyuntor principal. La comunicación entre el sistema antivuelco doméstico y la estación de carga Schneider Charge se establece a través de la comunicación por línea eléctrica (PLC), lo que elimina la
  • Tietoja laitteesta

    Schneider Charge – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    System. Käyttölaitteet A Latausasema Latausasema tuottaa sähköenergiaa Schneider Charge -latausasemaan kytketyille sähköajoneuvoille. B Kaapelin kelauskouru Kun latauskaapeli ei ole käytössä, kiedo se latausaseman kaukalon ympärille kompastumisvaaran ja laitevaurioiden välttämiseksi. C Edessä oleva
  • Technical data

    Wiser Smoke Alarm - 230 V – Wiser Home Device user guide

    alarm indicator Yes No Interconnection ability Radio or Wire, Max. number of interconnected devices: 40 Intrusion center Remote control Suitable for installation in a mobile home Yes No Alarm silence facility Yes No Battery fault silence facility Yes No
  • Säkerhetsinformation

    Exxact – Uppkopplad rums-/golvtermostat 16 A – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

  • Utilisation de l’appareil

    Odace - Poussoir variateur connecté universel LED 2 fils / 3 fils – Wiser Home Dispositif Guide de l'utilisateur

    l’appareil affiche les options suivantes: A Faites glisser la barre de défilement vers le haut/bas pour augmenter/diminuer la luminosité de votre variateur. Pour plus d'informations, voir Réglage de la luminosité. B Touchez pour allumer/éteindre l'appareil. C Appuyez pour ouvrir l’écran Programme, où vous
Page 920 of 989