DUG_Odace Variateur à bouton-poussoir multifilaire_WH-01

Utilisation de l’appareil

L'écran de contrôle de l'appareil vous permet d'allumer/éteindre l'appareil, de régler le niveau de luminosité et de contrôler divers paramètres.

Sur le Contrôle , sélectionnez le variateur.

L’écran de contrôle de l’appareil affiche les options suivantes:

A

Faites glisser la barre de défilement vers le haut/bas pour augmenter/diminuer la luminosité de votre variateur. Pour plus d'informations, voir Réglage de la luminosité.

B

Touchez pour allumer/éteindre l'appareil.

C

Appuyez pour ouvrir l’écran Programme, où vous pouvez créer une Programme. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Configuration d’un planning.

D

Tapez sur pour ajouter l'appareil à la section Appareils favoris sur l'écran Accueil. Pour en savoir plus sur Favoris, reportez-vous à Gestion des favoris dans le guide de l'utilisateur du système concerné.

E

Tapez sur pour ouvrir l'écran Paramètres de l'appareil et configurer les paramètres. Pour plus d'informations, voir Configuration de l'appareil.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?