DUG_Schneider Charge_WH-03

Módulo de control de cargas

EVA2HPC1

EVA4HPC1

EVA2HPC3

Información general

El módulo de control de cargas de Schneider Charge, en conjunto con una estación de carga Schneider Charge, conforma un sistema de gestión de cargas inteligente que adapta continuamente la salida de potencia del cargador al vehículo eléctrico en función de la energía disponible en el hogar.

La disponibilidad de energía se calcula mediante el sistema de gestión de cargas comparando el límite de alimentación de la red pública y el consumo doméstico obtenido por un transformador de corriente colocado en la parte inferior del interruptor automático principal.

La comunicación entre el sistema de control de cargas Home y la estación de carga Schneider Charge se realiza con la comunicación de la línea de alimentación, por lo que no es necesario agregar un cable de comunicación.

NOTA: El módulo de control de cargas está diseñado para usarse con el Schneider Charge. No lo utilice con otros dispositivos eléctricos.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?